This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为什么类型运算放大器具有如此多不同类型的封装/引脚?

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA347

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101431/why-does-a-type-opamp-have-so-many-different-types-of-packages-pins

主题中讨论的其他部件:OPA140OPA347

大家好,

作为标题, 为什么类型运算放大器具有如此多不同类型的封装/引脚?

例如: OPA140,OPA347,...

封装/引脚之间是否存在性能差异?

如何选择适合应用的封装/引脚?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气性能不变。

    但空间和制造能力也很重要。 客户购买这些套件是因为他们购买了这些套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hai,

    许多客户总是希望使用最小的封装来节省主板空间。 随着每一步的排气,封装会变得越来越小。 但仍有一些较旧的主板在更大的封装中具有运算放大器。 由于电路板布局制作非常昂贵且耗时,许多消费者需要将较旧的零件放在更大的封装中。 这就是为什么同时提供从DIP8到PWSON的全系列软件包的原因。

    该软件包还会影响可焊接性。 封装越小,焊接越困难。 PWSON封装甚至需要在封装底部有一块垫板焊接到主板上,这是出于一些特殊原因。 手动焊接确实很难做到这一点。

    该封装还会影响热特性。 "环境热阻的交叉点"在封装之间有着巨大的差异。 因此,当您计划一个OPAMP必须散热的应用程序时,您应该关注这个主题。

    对于高速运算放大器,最后,最好选择最小的封装。 但是,即使在这里,如果OPAMP必须散热大量的热量,封装的热特性也可以发挥作用。

    对于任何其他应用程序,包大小通常不起相关作用。 但是,无论您采用单路,双路还是四路运算放大器,它都可以在电路板空间方面发挥作用。 在大多数情况下,我个人更喜欢双路运算放大器,因为它们提供了最佳的折中方案,并允许反馈路径电路和电源去耦的节省空间路由。 而四路运算放大器,由于反馈组件非常多,很难接近封装引脚时,通常会导致"膨胀"布局。

    Kai