This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7324:LMH7324与VCCI 2.5V VCCO 2.5V VEE -2.5V不能正常工作

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH7324, TLV3604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100895/lmh7324-lmh7324-does-not-work-proprly-with-vcci-2-5v-vcco-2-5v-vee--2-5v

部件号:LMH7324
主题中讨论的其他部件: TLV3604

e2e.ti.com/.../LMH7324-_2D00_-autosave-22_2D00_05_2D00_12-18_5F00_17.TSC

我将使用lmh7324来转换和输出LVDS信号。 评估手册编写了以下说明:


此演示板可使用±2.5V的简单双电源运行。 输出电压现在约为
1.35V和1.0V,符合LVDS和RSPECL电平


但我使用的是Tina仿真,但它不能正常工作。 原因。 如果VCCI增加到3.3V,则可以正常工作

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    当您输入宏时,您将看到以下内容:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve:

    感谢您的帖子。 正如Kai所指出的,该型号 的设计不适合±2.5V运行。  

    我的建议是查看我们的TLV3604 LVDS比较器。 型号和设备均可在 您使用的±2.5V电源下运行。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Steve:

    我现在将关闭此帖子。 我很高兴Kai能够在这方面为您提供帮助。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品线(CMPS)

    本通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“无缺陷”提供,并受TI重要通知(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束