This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:产品选择和查询

Guru**** 2583215 points
Other Parts Discussed in Thread: INA210, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101074/ina210-product-selection-and-inquiry

部件号:INA210
主题中讨论的其他部分: INA190

您好,

你好。 我有一位客户正在使用电流感应放大器。 请参阅以下客户的两个问题,供您参考。 非常感谢。

*************************

我需要您的帮助,以选择最佳芯片来尽可能准确地测量10毫微安。

我观看了您的全系列电流感应放大器并进行了检查。

https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/overview.html

*************************

INA210分流电阻器的电阻值高达50欧姆。

帮助 我计算错误曲线, 允许输入的最大分流为100 mOhm,但这不适合我的设计。

我需要使用50欧姆,它是你们的芯片之一,它放大并联电阻器电压以获得电流。

但根据计算器,允许的最大电阻为100 mOhm

超过该数字是否安全?

如果我使用50欧姆作为并联电阻器,是否会导致任何问题?

INA210是测量电流的设备。

为了能够使用它,我认为我应该提高电阻值。

*************************

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,  

    分流范围以及Web计算器上的其他特性仅限于通用范围,该范围可为我们的所有器件提供有用的信息,因此无需为每个器件系列维护单独的计算器。 由于设备的偏置电流,使用更大的分流器可能会增加错误,但这肯定不会损害设备,并且是客户可以探索的合法使用案例。 如果客户希望使用>INA210产品文件夹中的100 mΩ 生成错误曲线 ,我建议他们使用完整的错误工具。 此工具将允许他们将分流器设置为所需的水平,并查看其在范围内的相应误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus,您好!

    你好。 如果电流感应放大器能尽可能 精确地测量10毫微安,那又如何呢? TI是否有适合该规格的器件? 请提供建议。 非常感谢。

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,

    在该电流水平下,我们唯一可以考虑的电流放大器是INA190,根据其精度需求,即使是此设备也可能不够。 所选放大器的输入偏置电流需要比所测量的感兴趣电流小得多。 INA190的偏置电流通常为500pA,最坏情况下高达3nA。 如果这不足以满足客户的错误目标,我建议他们寻找仪表放大器或跨阻抗放大器解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus,您好!

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

     我所使用的低电流的合适值是 10欧姆,使用此值作为 INA190的分流器是否安全?

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,该值应该正常。 分流器的大小不应影响我们任何产品的安全性,但正如我前面所说的,由于输入偏置电流,它可能会影响精度。 由于INA190的IB通常为500pA,因此这种影响很小,通常可以使用更大的分流器。