This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902LV:电源针脚+/-5VDC,到目前为止无故障

Guru**** 2778865 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902LV, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101379/lm2902lv---5vdc-on-the-power-pins-with-no-failure-to-date

部件号:LM2902LV
在“线程: LM2902”中讨论的其它部件

您好,

注意到这些部件的最大额定电压为6V直流,但我们的引脚上有+/-5V电压,没有任何故障。 此故障的可能性有多大?如果有,内部会发生什么情况,导致其因过电压而发生故障?

谢谢!

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kevin,

    这将破坏该零件,违反绝对最高评级最初可能不会灾难性地破坏该零件,但我们不支持在绝对最大值表之外的操作。

    他们是否确定主板上没有安装LM2902而不是LM2902LV?

    最佳,
    杰瑞