This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:TI何时将在X2QFN 14引脚封装中释放更多四路运算放大器

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4376, TLV6742, TLV9064, OPA2376, OPA4325, OPA4192, OPA2392
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100255/tlv9064-when-will-ti-release-any-more-quad-op-amps-in-x2qfn-14-pin-packages

部件号:TLV9064
主题中讨论的其他部件:OPA4375OPA4376TLV6744TLV6742,, OPA2376OPA4392OPA4325OPA4192OPA2392

我正在寻找最小封装中的低噪声四路运算放大器。 OPA4375和TLV6744的数据表尚不存在芯片。 X2QFN封装中是否有这些芯片,如果有,何时可以提供这些芯片? 最令人感兴趣的是X2QFN中的OPA4376。 是否有机会这样做? 一般而言,是否已知14引脚X2QFN封装中任何更低噪声的四路运算放大器的发布日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    我们没有积极为OPA4375/TLV6744开发6744开发X2QFN。 对于小型四通道,最好的选择是TLV9064,或者如果您使用两个双通道版本的TLV6742。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这个答案很有帮助。 X2QFN封装中是否 有任何更低噪声的四路运算放大器或更小的封装,预计明年会出现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我们预计何时能看到下一次供应OPA2376AIY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    下面是我们采用QFN或WQFN封装的所有设备的列表,按电压噪声排序。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#p480=4;4&p2954=QFN;WQFN&sort=p7typ;asc

    OPA2376是一种精密设备。 我会将此线程转发给精密运算放大器团队。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    精密端最接近的四路是OPA4325和未来的OPA4392。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程是在小型封装中的四路运算放大器,特别是14引脚X2QFN封装。 请参阅主题的标题。 据我所见,无论是OPA4325还是OPA4392,都不是X2QFN或其他紧凑型封装。 X2QFN (14)为2 x 2 mm ,这意味 着每个放大器的面积为1.0 平方毫米。 出色的放大器OPA2376AIY (双)采用了一种封装,其每个放大器的面积为1.2 平方毫米,几乎与它一样紧凑。 关于 OPA2376AIY,我早些时候曾问过,什么时候它将再次可用,因为目前任何地方似乎都没有可用的库存(2022年5月)。 是否有关于我们下次何时可以看到此部件的供应的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA4192是封装级别的修剪部件(如OPA4376),而OPA4325则是激光修剪部件,因此需要额外的刀版空间。 因此,它们不适合2 mm 分区。   因此,只有不带饰件的通用部件(因此,偏置电压和漂移更高)可能符合您的冲模尺寸要求-请参阅上面的Jerry链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能了解 我们何时可以看到更多的OPA2376AIY产品,我会帮您很多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    遗憾的是,我们的团队无法了解OPA2376AIY的供应情况,您必须通过当地的销售团队进行工作。

    WCSP封装中的OPA2392将于9月批量投产,这将是1.2 x 1.2 mm 下一代精密放大器的最小选项。  

    此致,
    Mike