This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要一个精密的低频率运算放大器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA196, TLV9151, LM4040-N, TLV07, TLV197-Q1, TLV2186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101109/need-a-precision-low-freq-op-amp

主题中讨论的其他部件:OPA196TLV9151LM4040-NTLV07TLV197-Q1TLV2186

我需要将精密2.5 v电源芯片放大3倍至7.5 V,并且我需要:

1)价格便宜,但精密过温2.5 v源(或5 v,如果您有一个,则我不需要运算放大器)

2)价格低廉但精密的运算放大器直流低频+12v单电源,轨对轨。

感谢您始终提供的巨大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在"精确"字段中输入一个数字。

    例如,LM4040-N是一个5 V电压基准,A级中的0.1 精确度为%。 TLV9151的偏移电压为0.75 mV;OPA196,0.1 mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要,您的应用程序似乎不需要RRinput

    也许看看TLV07

    如果是,  

    查看TLV197-Q1 (不确定是否有非Q1版本,如果有,请查看)。  

    如果多通道更有用,则这些是单曲- TLV197上也有这些单曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin,您好!

    TLV2186是一款极低成本的产品。  它是具有低功耗的24 V斩波器,专为需要低功耗,高精度,低成本的插座而设计。

    否则,也同意Michael的上述建议。

    此致,
    Mike