This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9051:使用TLV9051IDBVR设计温度传感器

Guru**** 2589630 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101160/tlv9051-designing-a-temperature-sensor-with-tlv9051idbvr

部件号:TLV9051
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

大家好。
我正在设计一个具有10K NTC的温度传感器。
随附的是应用手册 SBOA323A中的示意图

我所需的输出电压为0.5V至3.2V。
运算放大器由3.3V电压源供电。
我的温度范围为0°C至50°C
根据NTC数据表。
0°C时的电阻为 2.6783万Ω 至 2.7913万Ω
50°C时的电阻为4079.2Ω Ω 至4237.3Ω Ω。
我的设计是否正确?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin,您好!

    您是否已经执行了TINA-TI模拟?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,
    不,我还没有进行 TINA-TI模拟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin您好!  

    以下是您的设计所需的TINA-TI电路:e2e.ti.com/.../TLV9052_5F00_NTC_5F00_Shibin.TSC

    我用你们的分量值模拟了电路,但放大器输出很快饱和。 我重新计算了分量值,发现所需增益为1.864V/V,而您使用的是3.917V/V。 此外,还需要更改R2和R4的比率,以获得输出的所需偏移。  

    我所附的TINA文件包括这些更改。

    在模拟中,我分别从4.158kOhm扫描到27.35kOhm,分别代表50C和0C。 我没有针对您的特定热敏电阻的NTC型号,因此我不得不扫过电阻。 注意,输出看起来是非线性的,但这是由于热敏电阻具有非线性电阻与温度曲线。 欢迎您将RNTC更换为您打算用于检验线性操作的特定热敏电阻。  

    这是您的输出(红色)和输入(绿色)

    50C (4.158k欧姆)时的VO = 3.15V

    0C (27.35kOhm)时的VO = 464.8mV

    可以随意修改组件值以获取标准值。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    最佳,

    雅各布