This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2191:+/-20电源的电流测量

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101298/ina2191-current-measurement-for--20-power-supply

部件号:INA2191

您好,
我计划将此器件与并联电阻器一起用于测量20V和-20V电源电流。
以下电路是否正确?

我不知道是什么,或者这对于测量电流是否正常,负电压?

此致

奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oscar:

    感谢您提出问题并使用E2E论坛。

    遗憾的是,INA2191不能与此值的负共模电压一起工作。 您的信道1将正常工作,但信道2不会正常工作。 虽然设备不会损坏(可保持在-42V以下),但它不会产生您想要的结果,因为 该设备的最低推荐工作条件为-0.2V,详见数据表的表6.3 和7.4 第1节。

    我们有几个设备的工作电压将降至-16V,还有一对设备的工作电压将降至-22V。 如果 您想了解其中是否有任何一个适合您的应用程序,我已在此处对其进行了排序。

    如果我们可以提供任何帮助,请告知我们。

    路易