This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:DAC输出的正确配置

Guru**** 2694575 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3001, OPA695, LMH6702, THS3217, THS3215, OPA684, THS3092, OPA4872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1099037/ths3001-correct-configuration-for-dac-output

部件号:THS3001
主题中讨论的其他部件: OPA695LMH6702THS3217THS3215OPA684THS3092OPA4872

尊敬的各位:

我想这是一个简单的问题,但由于我在模拟电子方面缺乏经验,我想确定我的工作。

我正在使用Analog Devices的AD9707 DAC。 我要像第页中那样对输出进行单端缓冲。 数据表的40/42,但使用THS3001而不是ADA4899。 我已将DAC配置为IFS=2mA (RSET=16K)

我希望VOUT (THS3001之后)为2Vpp (-1V/+1V)。  我尝试使用与DAC数据表类似的原理图,我使用TINA进行了模拟,但没有成功。 请查找随附的模拟图像。

DAC被模拟为0-2mA的电流源。 对于Rs I, 使用49,9欧姆。 REFIO为1V (DAC内部)

我需要的输出的原理图应该如何? DAC是否使用0-2mA的电流源进行了良好的模拟? 如果不是,我应该如何模拟? RS正确吗?我应该使用其他什么值?

提前感谢。

Joaquin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,Joaquin,这里的问题很多,  

    1.这些通信DAC始终是补充电流输出-它们在两个输出之间转向尾电流(2mA),因此您需要对其进行建模。  

    2.通常,您需要使用两个输出电流来获得最佳的HD2抑制,并在放大器级转换为单端  

    3. THS3001是NRND,它有一些性能危害-在+/-5V上,您可能需要查看OPA695或LMH6702宽带CFA

    4.或者更好地使用专门针对此要求的THS3215或THS3217,  

    以下是一个使用慢得多的OPA684的设计示例,它用于20mA峰值输出,因此每侧都有10mA DC,并且具有反相+/-10mA满刻度电流源以模拟DAC, 如果您尝试匹配每侧的负载Z,这将变得非常复杂,因为此设计在反向侧显示有源输入Z。 THS317忽略了所有这些问题。  

    e2e.ti.com/.../Complementary-to-single-with-OPA684.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    感谢您的答复,并对我迟到的答复表示抱歉。

    研究完您的电子邮件后,我决定选择THS3217作为从DE DAC获得单个输出的平均值。

    请查找随附的用于我的系统的TINA模拟图像。 我模拟了DAC输出,就像您在示例中所做的那样,但0-2mA。

    该原理图源自THS3217数据表第一页中的原理图。 由于此原理图给出的输出为VO=5xVI,我在输入端添加了两个100R的电阻器,以便将电流输入转换为电压。

    您在该原理图中是否发现任何问题? 在输入端放置两个100欧姆的电阻器是否正确?

    我无法在THS3217数据表中清楚地看到增益公式。 您能解释一下如何在THS3217中配置其他增益吗? 我看到D2S级上的增益为2,OPS的增益为2.84 ,因此增益应为2.84 = 5.62 ,而不是5。  什么问题?

    提前感谢!

    Joaquin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,您好!

    我已经看到了,忘记了收益。 很抱歉混淆了。

    其他问题仍在讨论中,我希望能对输入阻力发表任何评论。

    此致,

    Joaquin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我首先要说的是发援会在产出时能够安全生产的东西。  

    当OTCM引脚接地(显然是一种抵消输出CM电压的方法)且每个引脚都有+/-2mA电流时,DAC说它可以处理+/-0.8V的符合电压范围。 因此,让它在每个输出线路上使用250ohm端接R产生0到0.5V电压。通常,此处包含一个滤波器来滚动图像频率。但现在不是这样, 这是另一种设置源电流的方法,我在旧THS3217文件中使用过,我只是在这里查看THS3217输入端10MHz的电压(不确定您的速度是多少,如果它不是太高, 将低功率THS3215视为功能等同)。  

    从这一点来看,您说您需要+/-1V输出。 好的,我认为D2S级可以自行完成此操作,您只需禁用输出功率级即可。 不确定您的负载,但可能是端接端子为50欧姆的系列-端接端子处的+/-1V是否可能? 好的,D2S会从该输入输出中输出一个以地电位为中心的+/-1V,我简单地将Vref引脚接地,您无需使用内部缓冲功能,除非您想在D2S输出中移动此通用模式。  

    OPS未被禁用,但未在此处使用-但是,我现在刚刚将其V+输入接地,  

    假设您真的希望OPS输出处的+/-2V驱动到50ohm电缆并产生-6dB插入损耗,让我们像现在一样将D2S运行到OPS外部的V+输入中(通常这是添加RLC滤波器的另一个位置) 将OPS设置为2的增益-它只是CFA放大器,因此将RF值提高一点以运行增益2,此处匹配负载看起来相当不错,THS3215的操作方式相同, 稍慢一点,静态功率更低。  

    让我们来做一个小的交流信号扫描,可能会达到一点峰值-也许是一个很好的理由,在OPS V+输入中添加一个滤波器,在138MHz时没有相当大的带宽限制, 输入端的250欧姆电阻可能是缓冲器的输入C端子的带宽限制-这看起来足够好吗? 是的,2.4pF和250ohm大约是265MHz,也许D2s正在降低这一速度-基本上,我期待这更像600MHz BW。

    这是此文件,  

    e2e.ti.com/.../AD9707-output-to-THS3217.TSC</s>3217.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我认为由于250ohm R和C的原因,带宽限制在输入端。包括2.8pF的差分C,带宽限制应低于100MHz。 这样可以吗? 如果不是,则需要降低R,并将更多的增益移至OPS阶段。  

    以下是每个节点处的响应形状,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    非常感谢您的支持。 很抱歉我的回答太晚了,但其他项目让我很忙。

    我唯一不理解的是你的电子邮件是C=2.8pF。 您是否正在讨论在输入中添加C 2.8pF? 从输入到输入? 或从输入到GND? 或者您在谈论C时的意思是什么?

    我们的带宽限制约为40MHz-50MHz,所以250 Rs没问题,我可能会按照您的建议选择THS3215。

    尽管下一个问题与我们先前的讨论无关,请让我提出一个新问题。 在THS3217之后,我们的客户希望在 +/-10Vpp,+/-1Vpp,+/-0.1Vpp和+/-0.01Vpp之间进行选择。 所以我想的是,例如,配置THS3217使其具有输出+-5Vpp,然后使用电压除法器获得+- 0.5 ,+- 0.05 和+- 0.005 V。然后使用多路复用器(例如TMUX6104PWR)选择输出,再使用多路复用器, 将非 逆变器放大器作为THS3092放置,G=2。

    请参阅随附的博客图,我希望您能够理解我的意思。

    使用此配置,可以在+/-10Vpp,+/-1Vpp,+/-0.1Vpp和+/-0.01Vpp之间进行选择。

    您是否发现这方面有任何问题? 您是否认为有更好的方法来实现这一目标?

    再次感谢您的支持。

    此致,

    Joaquin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午华金  

    2.8pF位于THS3215或THS3217内,  

    是的,使用衰减器进行量程是一种方式,您只需注意,舞台可以处理这些较高的转换速率。 MUX有自己的问题,我们过去使用缓冲视频mux (如OPA4872)来解决这一问题-请参见图29

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa4872.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    非常感谢您的快速回答。

    我将考虑OPA4872。

    此致,祝您周末愉快。

    Joaquin。