This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6401:单极电源:SPI电压级别

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100965/lmh6401-unipolar-power-supply-spi-voltage-levels

部件号:LMH6401

大家好,

您能否确认SPI接口的电压水平始终为1.8V (高)和0V (低),无论使用的是单极还是双极电源,请确认?

Vs-= 0V连接至GND

Vs+= 5V  

SPI总线电压参考电压为0伏?  

谢谢,祝好,Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hans:

     正确,无论电源配置如何,SPI接口的数字电压水平始终为1.8V (高)和0V (低)。  设备上的GND引脚需要连接到系统接地,以便PD引脚和SPI引脚是接地基准

      重要注意事项:为了正确地进行数字操作,对于接地参考逻辑,正极电源不得低于2 V。

    谢谢!

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,如果UC的SPI参考GND,则LMH6401的VS-也 需要连接到GND,正确吗?  

    谢谢,祝好,Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hans:

      对于单电源配置,Vs -可以连接到接地,但数字引脚被引用到引脚9和12 (GND)。

    谢谢!

    Sima