This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:输出抖动

Guru**** 2554850 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100560/opa192-output-jitter

部件号:OPA192

大家好,

我的客户在其项目中使用OPA192。 他们在下面的问题上会面,您能否帮助您提供一些意见? 谢谢!

当MOS中发生雪崩分解时,A点的电压 将为520V,而B点的输出将为4 V,输出波形的上升时间将为340ns,抖动将增加。 请问是什么原因导致了输出抖动?

此致,

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivy,

    我怀疑抖动实际上是在放大器电路上施加的快速回转输入电压中添加的噪声。 该电路具有多个高电阻电阻器,这些电阻器将直接产生显著的热电压噪声,或产生由流经电阻的运算放大器输入电流噪声转换的电压噪声。 特别值得注意 的是两个500千欧系列输入电阻器,OPA192输入运算放大器输入电流通过这些电阻器流动。 电路的每一侧都以根和方形的方式发出噪音。  

    我建议做一个实验。 将500千欧输入电阻器的电阻降至50千欧,将4千欧电阻器的电阻降至400欧姆,并将100 pF电容器的电阻提高至1 nF。 3.92 千欧电阻器短路,因为它们所做的一切都是给电路增加热电压噪声。 然后,测试电路并查看抖动是否降低。 OPA192输出级中的电阻器也可以进行缩放,但请先在输入级上尝试实验。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您的意见。

    因为这是一个已经投入生产的项目,我们在该项目中取代了竞争对手的设备。

    因此,客户不喜欢做太多的修改,例如输入和射频电阻。

    此外,客户认为增加容量会影响上升率,他们需要快速上升率。

    请问系统中是否有更好的设备选择?

    此外,从下图中,我们可以看到G=100的带宽约为100kHz。

    客户猜测此时带宽过低,这会影响系统稳定性。
    请您提供一些意见吗?
    谢谢!

    此致,

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy,您好!

    请解释哪些直流电位连接到"A-"和"A+"。 斜坡应用的确切位置是什么? ADC及其充电桶滤波器如何连接到最后一个OPA192? 您能否展示本部分的完整示意图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy,您好!

    请为A点和B点提供一个类似的图像,并使用竞争对手的运算放大器代替OPA192。 为了进行更有意义的评估,Kai需要提供所需的信息。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程