This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:BUF802 NC引脚定量

Guru**** 2870640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097813/buf802-buf802-nc-pin-qestion

部件号:BUF802

大家好,

我的客户询问为什么NC引脚没有按指示数据表5-1连接。

但是参考电路NC引脚连接到VCL和VCH (引脚14,15)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    在脚注中,显示"NC = NO CONNEC"。 我认为这意味着NC引脚没有内部连接。 这通常意味着它们可以连接到任何潜在的。 在这里,它们连接到相邻的针脚,以简化布局。

    因此,表中的“请勿连接”条目似乎是拼写错误,应显示“未内部连接”。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jimmy:

      感谢您提请我们注意此事。 Kai是正确的,但在极少数情况下,NC引脚必须保持浮动状态。 我将与我们的设计工程师一起研究这一问题,并向您确认。

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jimmy:

     我们已确认NC引脚未内部连接;因此,这些引脚与管芯电气隔离。  

     Kai是正确的,它们连接到相邻的针脚以简化布局。

    谢谢!

    Sima