This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:OPA541AM的CAD/CAE符号与数据表中的引脚不匹配。

Guru**** 2769665 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100782/opa541-the-cad-cae-symbols-for-opa541am-do-not-match-the-pinout-in-the-datasheet

部件号:OPA541

您好,

如标题所示,OPA541AM(去-3)的CAD/CAE符号和数据表插针输出似乎不匹配。

CAD/CAE符号 (来自OPA541产品页面)
数据表

如果我理解正确,数据表似乎显示侧视图和底部视图。

哪一个是正确的引脚输出?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    采用8引脚,To-3封装的OPA541AM是TI不再提供支持的过时和停产产品。 我能找到的关于此已停产版本的OPA541的全部信息是原始的Burr-Brown数据表,它显示了正确的俯视图引脚排列以及相应的引脚功能。

    https://datasheetspdf.com/pdf-file/47.5762万/Burr-Brown/OPA541/1

    此处可看到至3封装引脚功能:

    如果OPA541AM的CAD/CAE符号在库中不正确,则由于其已停止状态,不会进行更改。 在这种情况下,您可能需要创建自己的新符号。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程