This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:待机输出电压保持在100mV

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV358, OPA2333P, INA185, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100535/lmv358-standby-output-voltage-remains-at-100mv

部件号:LMV358
主题中讨论的其他部件: OPA2333PINA185MC3.3078万OPA2333

您好,

我正在差分放大器配置中使用LMV358,增益为50,以使用并联电阻器测量电流。 并联电阻器的值为250uohm (并联8 x 2mohm电阻器)。 请查找随附的示意图,以供您参考。 请注意,我们已使用两个相位OPAM输入进行双向电流测量。  

问题: 在待机状态下,我们正在观察100mV的输出。 BAT-_P和BAT-_N之间的电压为0V,但针脚2和3之间的电压为2.3mV。 在待机状态下,此2.3mV增益为50,输出为100mV。 因此,我们无法测量小于8A的电流。 请求您提供输入以删除100mV偏移。

注:我们隔离到第二个opam的输入并测量输出,对于第一个opam输出,它仍然保持100mV,因此带输入的第二个opam不会造成任何问题。

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图未附加。

    不管怎样,LMV358被指定为最差情况下的输入偏移电压为9 mV,因此仅此情况下的最差情况输出错误就为450 mV。 您能承受多少错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    抱歉,请找到附件。

    我们必须能够测量至少500mA,即0.5mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µV要测量0.5 mV,偏移电压必须大大小于500 M Ω。

    使用 精密运算放大器 ,如OPA2333P。 或者更好的 集成双向电流感应放大器 ,如INA185。 您需要测量的最大电流/电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    感谢您提供的宝贵意见和解决方案。

    如果我想保持当前电路的状态,是否可以使用偏移为150µV Ω 的“MC3.3078万DR”? 我将减小分流电阻器,使最小测量值在每安培15-20mV左右。

    我对2.05mA的电流规格有点担心,因为我们将使用它来进行BMS应用。

    我浏览了INA185的数据表,它看起来很合适,但我们的ADC的输入限制为2.5VDC。 通过双向配置,100A测量的有效范围为0-1.25VDC (1A为12MV),我们的ADC的输入偏移(标度误差)为30mV。

    我正在寻找一种解决方案,即放电电电流测量为0-2.5VDC,而充电电流测量为2.5 -0VDC,就像当前配置一样。 我可以使用两个数字转换器,因为我们有2个数字转换器可用。 请告诉我您对这一问题的看法。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MC3.3078万的最坏情况下偏移为2 mV。

    如果要保留SOIC软件包,请考虑使用OPA2333。 下面是对低偏置,3.3 0.002 V,SOIC双运算放大器的搜索: ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p480=2;2&p1261min=1.6 ;3.3 &p2max=SOIC;0.05 &~p2954=SOIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    根据建议的输入,我想在精密Vref = 1.25VDC的双向配置中继续使用"INA213BIDCKT"。

    只需思考 一下INA213BIDCKT 应用,最小测量值为1A @ 12.5mV。

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA偏移量为100 μ m,这看起来正常。