This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA607-Q1:PSpice模型,模拟,饱和度

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA607, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097366/opa607-q1-pspice-model-simulations-saturation

部件号:OPA607-Q1
主题中讨论的其他部件:OPA607TINA-TI

大家好,亲爱的,

在PSpice模拟双向(BLDC电机控制应用) 1.65V偏置低侧电流感应放大器电路(具有5.49 增益,Spice电源电压)过程中,使用OPA607 PSpice模式 https://www.ti.com/lit/zip/sbomb65, CF=2.5pF,引线滞后补偿Rcomp=470Ohm,Ccomp=100pF,输出在3.79V时饱和。

您对此原因有什么建议吗?

此致,

Cvetan Marinov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cvetan:

    请您展示一个示意图吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cvetan:

    在TINA-TI中适用于我:

    e2e.ti.com/.../cvetan_5F00_opa607.TSC

    也许您应该明确地将模拟中的"V-"连接到"信号接地"?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并且带有浮动电流源和分流器:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,

    非常感谢您的工作!

    显然,TINA模型是有效的,TINA中的模拟是成功的。

    我仍希望收到有关PSPICE模型的任何意见和建议。 同时我会再次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cvetan:

    您是否尝试在模拟中明确地将"V-"连接到"信号接地"?

    另一个诀窍是将电路从使用单电源改为双极电源电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kai:

    “V-”网通过100uOhm电阻器连接到信号GND,TI正在其某些应用电路中实施模拟。

    Cvetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以卸下R2并将"V-"直接连接到"信号接地"? 这会有帮助吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Cvetan:

     Kai的建议是否解决了PSpice中的问题?

    谢谢!

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima:

    Kai的建议没有解决这个问题,模拟结果也是一样。

    此致,

    Cvetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Cvetan:

     感谢您尝试此建议。 我将在我的端重新创建电路,并向您介绍最新结果。

    此致,
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Cvetan:

     我使用了TI的PSpice版本: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI

     我在下面附上了压缩项目。 请告诉我您是否能够在您的端重新创建输出

    e2e.ti.com/.../OPA607_2D00_PSpiceFiles.zip

    谢谢!
    Sima