This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:绝对最大额定值电源电压值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA365, OPA607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100441/opa365-absolute-maximum-ratings-supply-voltage-value

部件号:OPA365
主题中讨论的其他部件: OPA607

尊敬的支持团队:

我可以让您再次检查 OPA365电源电压最大值是否正确吗?

由于推荐和最大额定值均为5.5V。

正如我所知,最高评级通常大于建议的范围。 例如,OPA607 的最大额定值为6V, 建议为5.5V。

最佳,

Peter Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    是的,但是OPA607数据表中的许多典型数字的电源电压最高可达6V,而OPA365的电源电压最高可达5.5V。 此外,OPA365作为零交叉OPAMP,具有内部充电泵,将有效电源电压增加1.8V。 因此,OPA365的绝对最大电源电压不可能是6V而不是5.5V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

     那么OPA365的最大值是6V,对吗?

    是否有任何字母可以显示此值?

    谢谢。

    Peter Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

     OPA365的ABS最大额定值仅保证高达5.5V。 最常见的情况是,建议电压通常比ABS最大额定值低0.5V,但我相信此数据表列出了整个功率范围,而不是在建议值和最大值之间拆分。

     我同意Kai的观点,如果您需要高电压额定值,我们建议您切换到OPA607。  

    谢谢!

    Sima