This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308EVM:四线配置外部传感器板的校准

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, PGA308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1095106/pga308evm-calibration-for-external-sensor-board-with-four-wire-configuration

部件号:PGA308EVM
主题中讨论的其他部件:PGA308

大家好,

请  

我的PGA308自定义电路 如下所示 。R2被移除了,用于实际电路。

  

我们尝试按照以下连接校准此外部传感器:

对于下面的校准步骤,我遵循PGA308 EVM板步骤,但 没有外部传感器板的校准步骤。  

问题:  

连接正常,电源正常。 但是 ,当我们更改桥传感器输出时,方框图中似乎没有变化,Vin读数不正确。

 根据我的理解, 我应该将步骤2从"使用DAC信号"更改为"在外部应用信号"。 但是,您是否有一个特殊的配置指南,可供其他强制设置使用,我应该注意。 我真的需要这 种建议。 非常感谢。   

此致,

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,苔丝,

    您似乎已将多校验PCA卡直接连接到USB-DAQ平台。 多校验PCA卡设计用于较大的多校验系统,不直接连接到USB-DAQ。 您是否可以显示  与定制主板一起使用的连接和测试配置?

    您是否拥有如下图所示的PGA308EVM? 您是否能够使用PGA308EVM软件和板载信号仿真器成功执行校准?

    PGA308EVM允许使用端子T3和T5连接外部传感器,并使用JMP17和JMP18配置为输入源。

    按照以下步骤操作,确保外部传感器的输入符合预期,并且在设备的共模输入范围内。 如 上所述,将外部传感器连接到PGA308EVM,并使用精密万用表验证Vin1相对于GND的输入共模电压和Vin2相对于接地的输入共模电压。 然后在无负载和满载传感器条件下验证Vin1和Vin2之间的压差。 加载传感器时,确保负载稳定,并在进行测量之前给传感器足够的时间稳定下来。

    如果这些电压测量值符合预期并且在器件的共模输入范围内,下一步是 使用外部传感器 PGA308EVM和PGA308EVM软件进行校准。 使用外部传感器时,您需要将步骤2更改为"外部应用信号"。 在结构图选项卡中,您应该能够在加载/卸载传感器时看到Vin读数的变化。

    执行 上述步骤将验证传感器信号范围和软件设置是否正确,下一步是尝试使用定制板进行校准。

    我还有一些关于您的定制主板的意见和问题。

    1) 您的定制主板示意图上的E+电压是多少?

    2) 我在您的原理图上看不到任何旁路电容器。 请记住,建议在Vref和Vs引脚处使用本地100nF旁路电容器(请参阅PGA308数据表的3.10 部分)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zach:

    感谢您的及时回复。

    1.澄清连接:我手边没有PGA308EVM,而只是有USB DAQ板。 我自己制作了一个PGA308测试板,按照下面的原理图。

    桥传感器-->PGA308测试板-->USB DAQ-->PC EVM GUI

    我理解您的评论,即PGA308EVM可以支持外部传感器。  但我想知道 我的连接是否也可以使用EVM GUI进行校准和OTP?  

    2.如果以上答案是肯定的,我应该在GUI中做什么必要的更改。  

    • 对于HW连接,在我的原理图Vref,Vs和Vexc中,VCLAMP 全部由VDUT (USB_DAQ上的J3针17)提供 ,我是否应该相应地更改结构图中的Vref,Vdut和VCLAMP?

    • 步骤4中对模型文件设置的更改是否相同?  

    3.当我们只使用 Bridge传感器--> PGA308测试板(由源发生器供电) 这两个部件来测试通电顺序时,我们发现提供的输出或Vin1和Vin2是正确的。 但PGA308没有输出电压。

    在我们手动OTP写入以使芯片工作之前,出厂时是否有默认OTP配置?  我认为Vout错误是因为我们未成功完成校准和正确的OTP设置?

    我们确实在为配置而烦恼,期待您的回复。 非常感谢。

    此致,

    苔丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝,

    是的,您可以使用PGA308EVM软件校准PGA308测试板。

    您无需更改结构图选项卡中的值,因为当您在校准选项卡的步骤4中设置校准预设时,这些值将自动更新。  您需要将参考电压设置为正确的值,我建议您也选择"锁模"设置。

    更新这些设置并单击"确定"后,系统将提示您将设置保存在.csv文件中。

    在步骤2中,您需要为外部传感器选择"应用外部信号"。

    请注意,USB_DAQ上的针脚ADs2 VIN+和ADs2 VIN-通常连接到PGA308的输入,以测量差分输入信号。  您的主板上没有此连接,这就是为什么结构图页面上的Vin读数不会根据您的输入信号而变化的原因。 您可以在不使用此连接的情况下完成校准, 因为校准程序只 需要将PGA308的输出连接到您已正确连接的地址1 VIN+。 因此 ,您可以在步骤3中选择"Use USB DAQ A/D"(使用USB DAQ A/D)作为您的测量工具。

    是的,您需要完成校准程序并将值写入OTP以获得有效的输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zach:

    感谢您的指导。 我们仍然遇到一个校准步骤问题:

    示意图:

    目标校准曲线:

    只需按照上述4线连接即可连接到USB板。

    对于校准配置:

    问题: 当我们转至 步骤6校准时,弹出"应用最小信号",PGA308传感器输入为0。 单击OK (确定)后,PGA308输出立即通过DMM更改为2.498V读数。 这是异常的,因为现在输入为零。 然后弹出"Apply max signal"(应用最大信号),向输入添加任何压力都会导致如下所示的"Zero DAC is out of range"(归零DAC超出范围)警报。  

    请帮助您检查配置吗?  

    步骤1是否需要更改任何值? 是否需要步骤5? 或欢迎任何其他建议。 非常感谢您的帮助。

    此致,

    陈苔丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝,

    我在阅读您最近评论中的屏幕截图时遇到问题,因为它们分辨率很低,所以我将尽最大努力解决此问题。

    在校准预设(步骤4)中,您似乎已将电源(Vs)和参考(Vref)设置为2.9V? 根据之前评论中的示意图,我认为您的电源和参考电压为5V,这是否正确? 如果是这样,您需要在步骤4中将Vs和Vref设置为5V。

     您的传感器激励是什么?

    您能否确认当传感器处于零刻度时  ,目标PGA308输出电压是0.29V?

    您能否确认当传感器处于满刻度时 ,目标PGA308输出电压是2.61V?

    如上所述,将Vs和Vref设置为正确的值,如果仍有问题,请以更高的分辨率重新发送示意图, 并发送校准预设.csv文件。

    此致,

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zach:

    由于此帖子包含两个大量信息,我将通过电子邮件与您联系 谢谢。

    苔丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝,

    我理解,我将继续并关闭此线程,我们将继续通过电子邮件解决此问题。

    谢谢!

    Zach