This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:使用CL引脚禁用输出电流。

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100574/lmh6321-disable-output-current-using-cl-pin

部件号:LMH6321

将CL引脚连接到GND是否会有效禁用输出电流? 我想将此方案用作开机期间的临时输出禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如LMH6321的数据表中所述,CL引脚设计用于在10mA至300mA范围内调节输出电流,如果保持打开,则可调节高达700mA的输出电流。  如果您要接地CL引脚,您可能会观察到'可'的行为,但您需要非常小心CL引脚的绝对最大额定值。  从CL引脚到GND电压的额定值为+/- 1.2V。  CL引脚上的电压超过此范围将违反绝对最大参数,并将停止部件的任何保证和指定性能。

    简而言之,CL引脚不是设计用于禁用缓冲区的方法。  按照所述的绝对最高评分,未完全探索以这种方式使用销,可能会导致潜在问题。

    最佳,

    Alec