This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:在具有1.78k反馈电阻的单位增益配置上看到过冲/下冲

Guru**** 2526180 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1094206/ths3091-overshoot-undershoots-seen-on-a-unity-gain-config-with-1-78k-feedback-resistor

部件号:THS3091

大家好,

我尝试将THS3091DDA用于我的一个解决方案,该解决方案需要缓冲~6MHz的信号,上升/下降时间为12-13ns。 我预计产量也会有类似的上升下降时间,而不会出现过冲或欠压。

随附的是印刷电路板上THS3091 o/p的图像,其中黄色为输入到ths,绿色为ths的o/p。 我看到上升下降时间减少了3-4毫秒,我也看到过冲和下冲会损坏我的连续回路输出 THS3091的输出驱动100欧姆负载,将THS3091再次送入另一个电路。

如果我的分析或植入过程中缺少某些内容,请告诉我。

此致,

Manasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该波形是否看起来受到转换限制? 您能否连接完整电路-您尝试获得的输出步长是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    谢谢! 黄色波形是我试图缓冲的电路的输出。 我正在尝试获得0到3.3V的输出步长。 电源电压为+/-15V

    附件是我的电路的大致草图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试增加电源电压-它们是+/-5V吗? 对于此零件可能太低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manasa,

    首先,始终使用此类接地弹簧执行HF测量,并保持电容负载最小化:

    答案应如下所示:

    但您的示波器图解似乎表明THS3091的输出存在电容负载:

    THS3091输出端的小绝缘电阻器可降低过冲:

    e2e.ti.com/.../manasa_5F00_ths3091.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    非常感谢您的详细回复。 我知道探头尖端需要能够承受最小的盖子负载。 让我回顾一下添加串联隔离电阻器是否有帮助!

     我会让您随时了解最新信息!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我们确实尝试使用有源探头尖端(~1pF CAP负载)来观察我的板上的输出,我们仍然能够看到这些过度射门和欠射。 几个快速跟进问题

    1. THS3091对同相端子上的输入电容的敏感度如何? 在我的案例中,它是由提供有限输出电容的设备驱动的,因此这是个问题。

    2.问题1的后续操作-为了减少提供的输入电容,我们从非常靠近同相端子的驱动网中串联焊接了100欧姆,但影响仍然很小,并且可以观察到峰值。

    是否有任何其他反馈电阻器选项可用于此配置以提高性能?  

    谢谢!

    Manasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manasa:

    我正在研究您的电路和行为; 我将回到THS3091的输入电容主题。

    关于反馈电阻器选择的最后一点,THS3091数据表中有一节介绍了有关各种电路设置的电阻器选择的更多详细信息:第7.3 节。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Alec的回复。 期待有关输入电容灵敏度的分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manasa:

    您能否提供驱动放大器输入的设备的输出电容?

    正如您提到的,在非反相端子不影响过冲/下冲之前添加一个小系列电阻,放大器的补偿也可能存在问题。   

    我想说有几种方法可以调查:

    1)在输入端添加更大的串行电阻器是否有助于降低电容源的影响?

    2)改变反馈阻力(增加数值)是否对观察到的行为产生积极影响?

    3)您是否考虑在Kai推荐的放大器输出处实施小系列电阻?

    此外,您的负载是否纯粹是电阻性的,仅使用100欧姆电阻器?  我记得之前关于您的示波器图像的评论,其中暗示了电容负载的可能性。

    最佳,

    Alec