This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185:应用共模电压时输出电压变化较大

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA185, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102950/ina185-large-change-in-output-voltage-when-common-mode-voltage-applied

部件号:INA185
主题中讨论的其他部分: INA240INA241

您好,  

这可能是一个愚蠢的问题。 我正在BLDC应用中使用INA185A2电流感应放大器进行直插式电流感应。 电源电压为3.3V,分压器提供1.65V参考电压。  

1m欧姆感应电阻器的共模电压约为16V。  

原理图非常简单,从数据表复制而来。  

我的问题是,当我在无负载的情况下施加16VDC时,IN185的输出电压会从预期的1.65V跳至1.8V。  

通过Rsense的电压实际上为零。  

我使用的是开尔文连接,Rsense和INA185之间的轨迹 只有几毫米长。  

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cian:

    分压器是这里的问题。 INA185的REF引脚必须以极低电阻驱动,而不是借助分压器驱动。 请参见数据表的图36。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Cian,

    Kai是正确的。 电阻分压器为参考引脚提供相对较高的电阻电压源。 REF引脚不是高电阻节点,这就是为什么要获得正确的输出偏差REF需要使用低输出电阻电压源驱动。 您可以通过在电阻分压器和参考引脚之间插入运算放大器缓冲器来实现此目的。

    此方法的另一个问题是VS (3.3V)导轨中的变化可能会在VREF中产生相同的变化,即使在缓冲电阻分压器时也是如此。

    我会注意到,如果下游ADC正在测量差分电压(VOUT相对于VREF),则不需要完全使用缓冲器。 这样做将抵消偏移误差和增益误差,如果您只是测量单端输出(VOUT相对于GND),您会看到这些误差。

    最后,不建议使用INA185测量直插电流,因为输入电压将在16V至地电位之间快速切换。 这种切换会导致输出干扰(由于AC CMRR)。 这些输出干扰可能很大,并且很容易持续>10us。 请参见数据表的图28。 INA240是一种类似的器件,但设计用于专门抑制这些干扰。 此外,它还具有精确的内部电阻分压器,因此您不再需要电阻分压器。 如果您不需要快速VOUT设置,您可以使用INA185,尽管您的系统中存在可导致输入VCM降至-0.3V以下的感应反冲,那么您肯定需要INA240,因为它可在-4V VCM下运行。

    希望这有所帮助。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们两位,这回答了我的问题。  
    我已经考虑过INA240,但我正在寻找一种物理尺寸更小的替代方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    如果您需要更小的设备,我们有一个名为INA241的高级版本设备。 我也应该在在线感应应用中提到这一点(我的道歉)。 它 在功能上与INA240非常相似,并且其封装尺寸小于INA240的一半。 此外,它还改进了直流和交流规格。

    此致,

    彼得