This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:LM7321的替代产品或购买地点

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8261, LM7321, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102437/lm7321-alternate-for-lm7321-or-where-to-buy

部件号:LM7321
主题中讨论的其他部件:LM8261,TINA-TI

大家好

我正在使用具有5个引脚的LM7321MFE/NOPB。 我想知道是否有其他类似的运算放大器likeLM7321MFE/NOPB

或者是否可以在某处购买此IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ayyaz,

    您是否可以缩小更换要求?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想用+15V和-15V驾驶。 我需要轨对轨输出。  我需要的电流不超过30mA,高达20mA也可以。  它应该具有SOT23-5封装。   我想在电压调节器电路中使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ayyaz,

    LM8261已关闭。 完整列表URL如下。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html?login-check=true#p480=1;1&p1261max=30;180&p23typ=10;8000&p22typ=9;8000&p78=Out&p233typ=30;10000&sort=p3318;desc</s>8000 80001万3318

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但我发现目前无法购买

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayyaz,

    您看到了什么? 我看到许多可用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在德国生活和工作,我们通常从德国订购,我想我们必须从美国订购。  人们是否使用过LM8261? 它是否与LM7321类似? 我们有LM7321的电子产品,工作很好,但我不知道LM8261会是怎样的谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guden Tag Ayyaz,

    您可以运行TINA-TI模拟。 您能否发布示意图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ayyaz,

    快速比较。

    ►部件号 LM7321 LM8261.
    制造商 TI TI
    信道计数 1. 1.
    Vs范围 2.5V至32V 2.5V至30V
    GBW (MHz) 20. 21.
    µs速率(V/μ s) 18. 12.
    Vos最大值@ 25oC (mV) 6. 5.
    Vos漂移,典型值(µV μ C/oC)
    轨对轨 内,外 内,外
    IQ典型值(mA) 1.1 0.97
    VN (NV/√Hz) 15. 15.
    ISC典型值(mA) 65 53.
    IBias (最大值)(PA) 20万 200万
    工作温度(°C) -40至125 -40至85
    可用包 SOIC-8,SOT-23-5 SOT-23-5
    价格(1ku web $) 0.674美元 0.964美元