This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:过热

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101027/lm358-overheating

部件号:LM358

各位专家,您好!

一位客户使用LM358P 作为比较器 ,他们遇到一个问题,即设备加热,平均使用寿命约为48小时。

连接描述如下:

电源电压:接地/+12-13V DC
IN1-:连接至700欧姆
In2+:连接至1k欧姆电位计(接地/+12V)
OUT1:连接至功率MOSFET晶体管
in2-和in2+:接地
OUT2:无连接

您能为您提供帮助吗? 提前感谢您的参与

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    700欧姆电阻器的另一端如何?

    in2+是否为锅的中心抽头?

    从输出到FET是否存在任何串联电阻? 是FET栅吗?

    请勿将两个输入端接地。 一个较小的错误是两者都不能接地  

    车顶是否感觉很热? 这种情况在每块板上都发生了吗?

    测量每个针脚上的电压并向我报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    MOSFET可以显示巨大的栅极源电容。 这意味着OPAMP输出处的高电容负载会破坏OPAMP的稳定性并使其振荡。 而当摆动OPAMP时,它会以单调的方式发热。 一种解决方法是在MOSFET栅极前面安装一个隔离电阻器。 (Ron已询问您的电路中是否存在此类隔离电阻器。)

    从您的描述来看,您的电路看起来不太清楚。 您能否显示示意图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron和Kai您好

    感谢您的回复。 以下是客户的回应:

    IN1-/电容器47 Mikrofarad (接地)/齐纳二极管4.7V (接地)/串联电阻700欧姆/信号0.... 19伏
    in2+/电位计处于较低位置。 in2+参见1,8V。
    输出1 /系列电阻器1千欧/ FET栅极

    引脚测量:

    引脚1:12伏
    引脚2:0...4.7伏
    引脚3:1,8V
    针脚4:0伏
    针脚5:0伏
    针脚6:0伏
    针脚7:0伏
    引脚8:12伏

    客户发送副本后,我将提供示意图。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin,

    由于两个原因,引脚1似乎对12伏短路。 针脚2改变时,输出也应改变。  

    LM358输出电压过高应接近10.7V  

    设备的电压是否已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    感谢你的等待。

    是的,测量来自损坏的设备。 现在,客户更改了布局,并为所有输入增加了20k。 增加了440欧姆的+引脚。 现在设备似乎工作正常,无法检测到异常加热。

    您是否同意此设计? 或者,您能否建议一种更好的方法?

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    示意图有助于回答您的问题。

    Kai