This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA155:采样交流高电压

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: INA149, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102866/ina155-sampling-ac-high-voltage

部件号:INA155
主题中讨论的其他部分:INA149OPA392

大家好,

我正在尝试设计一个高电压采样系统,作为一个大型项目的一部分。

采样前端最终将驱动AVR128DA 12位ADC。

ADC参考电压为1024mV。

考虑到IC短缺的混乱情况以及降低每个项目单位成本的需求,我正在寻找一种解决方案来测量上述UC ADC的230V交流。

因此,使用Tina I可以将下面给出的电路组合在一起:

一切看起来都很好,但我对AC的GND有一些顾虑。

如果系统接地连接到AC GND,该怎么办?

我将交流电源的中性线接地(如果我可以称之为中性线),如下所示:

但仿真看起来不好:

我是否应该使用INA149这样的高共电压运算放大器? INA149仍具有+/- 275V的CMV。 不确定在这种情况下适用的是什么,即高压采样,特别是系统接地连接到AC GND。

您能提供帮助吗?

可能会为高压采样建议更好的拓扑?

谢谢

Manos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manos:

    感谢您的帖子。 我可以为你提供帮助。

    输入信号将INA的输入推至超出其规格的值:

    我可以帮助您建立一个电路,我只是想确保我了解您的要求。 请回答/确认以下要点:

    • 电源:5V单电源
    • 参考电压:0.5V
    • 输入信号:
      • 输入差分电压是多少?
      • 输入共模电压是多少?  
    • 输出信号:
      • 您预期的输出信号是什么?  

    您是否尝试将230V信号衰减至5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tamara,

    非常感谢您的回复。

    我猜你们说的是,将其中一个交流电源端接地会违反运算放大器的CMV,因此会产生类似方形的输出波。

    您在我的第一篇文章中看到的电压几乎定义了要求。

    1. 所用ADC参考电压:1024mV
    2. 电源:+5V (单电源)
    3. 参考电压:ADC参考/ 2或仅512mV
    4. 最大可测量交流RMS值:250V (353.5V峰值到峰值)
    5. 因此,衰减比(对于每个波形- pos或neg)为:353.5V / 0.5V = 707x (57dB)
    6. 预期信号(峰间)为1024mV,参考电压为512mV。 由于运算放大器无法到达100 % 的轨,我会说非常接近GND,这取决于运算放大器的能力(如果它是轨对轨等)

    期待您的回复!

    此致

    Manos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manos:

    您的电路需要非常高的衰减。 我们没有能够提供这种解决方案的集成解决方案。 我将离散差分放大器与我们的高精度OPA392组合在一起。 这是您想要的吗?:

    下面是我的TINA文件附件:e2e.ti.com/.../OPA392_5F00_Manos.TSC