This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3.2401万:LMH3.2401万

Guru**** 2893130 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102026/lmh32401-lmh32401

部件号:LMH3.2401万
在“线程:LM5155LM5156”中讨论的其它部件

您好,

我们可以使用哪种电路来生成负偏压电压? (-120V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有数万亿种方法,现成的直流/直流转换器,555的充电泵,...

    您需要什么电流?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    您知道的IAS LT8365可以将9 - 30 V转换为-125V。 我需要 一个提供-120至-200V电流为5mA的电路。 我需要这种电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可能感兴趣:

    https://sound-au.com/project151.htm

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/95.4668万/ina105-ina105-to-make-a-low-noise-howland-current-source

    小心,200V可能致命! 您必须是一个熟练的人才能构建这样的赛道。 如果您不确定自己在做什么,请在此处停止。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Kai。 但200V电源电路最多只能为我的电路提供5mA的电流。 您建议的电路可以提供高电流。 我不需要高电流,因为只驱动APD二极管。 实际上LT8365对我来说是理想的,但不幸的是,它在市场上不可用。 我需要这种电路。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个链路显示了输出电流为65mA的电路。 第二条链路的我的电路提供了一种较小的输出电流。

    好的,我明白了,您需要LT8365这样的电路吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    也许您可以查看此参考设计: www.ti.com/.../PMP2.2155万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Zack。 本文档对我很有用。 但问题不在于 市场上的LM5155。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用LM5156等备用部件。