This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6505:使用rg调整输入电压范围

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100985/lmh6505-input-voltage-range-adjustment-using-rg

部件号:LMH6505

你(们)好

LMH6505的数据表说明 RG确定输入电压范围。 我很难理解连接 到缓冲器输出的电阻如何设置输入电压范围。 您能否进一步详细解释?

RG的可接受范围是多少?增加RG的权衡是什么? 数据表 显示,我们可以保持打开状态,以获得+/-3V输入范围,而成本是较低的最大增益。 但是,在我的测试设置中,我无法超过1kohm (RG >1kohm时没有输出)。

同样,根据数据表,增加RG只会损失一点增益,但根据测量的直觉,我认为这不仅仅是因为RG打开时无法获得输出(而RG < 1khom时输出良好)。

谢谢

Kaveh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaveh:

     这是一个好问题。 图41中的数据表中显示的系统方框图应与图3中所示的Mult方框连接。 否则,您是正确的,它不会产生影响。

     增加RG应降低最大增益,但增加输入电压范围。 RG的范围将小于100欧姆。 奇怪的是,根据数据表,RG可以保持打开状态,这将为您提供+/-3V/V的最大输入电压范围  

     您是否能够分享您的测试原理图?

    谢谢!

    Sima

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima

    感谢您的回复。 示意图如下所示。 除了数据表中建议rg可以打开的表外,图6中rg的值为510 ohm。 因此,数据表不排除设置值超过100欧姆的可能性。 我想知道它可以有多大,需要权衡什么? 现在,我将其设置为750欧姆,以适应我应用的输入信号范围。 这是针对产品的设计,我 需要确保将其安全设置为750欧姆,因为数据表对高RG的影响几乎没有影响。 担心的另一个原因是我无法在RG打开的情况下获得输出,所以我肯定需要知道它的大小。

    谢谢

    Kaveh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaveh:

     感谢您分享该示意图。 正确,它看起来像是数据表指定了更高的RG。 我将对此进行调查,并向您提供更多信息。  

     不太确定它是否会发生很大变化,但作为测试,您是否能够将引脚4直接短路到接地(拆下C27和0输出R136)。  

     RG是否需要大于1kOhm? 您是否也在增加RG时更改增益控制和/或RF?  

    谢谢!
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima

     将引脚4直接连接到地面不会改变结果。 我可以使用750欧姆(无需超过1k)。 但我需要知道这是设备的安全区。 同样,这是针对生产的设计,我需要确保RG~1k 适用于所有设备。 如有必要,请让应用工程师尽快回答此问题。

    谢谢

    Kaveh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaveh:

     感谢您试用该建议。 我正在询问团队中的设计工程师是否存在最大RG。 我认为该值应该在千欧姆中的某个位置,但不是数据表中建议的"打开"或浮动。  

      当您增加RG时,您是否也在增加RF? 否则,如果增益低于0dB或1V/V,则会遇到稳定性问题 但是,通常需要将CFA设置为比单位稍高的增益,并且如数据表中所述,我们建议将Avmax设置在2到100V/V之间  0.94 的乘数k可能会导致您的增益低于统一的问题。 您是否可以将RF提高到5kOhm? 我是 一名应用工程师,但我会告诉您我们的设计工程师何时可以查看最大RG设置。  

    谢谢!
    Sima