This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:I2C信号上升时间咨询

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102397/ina3221-i2c-signal-rise-time-consult

部件号:INA3221

大家好,

您知道我们估计INA3221 I2C信号的上升/下降时间所用的典型电压范围是多少吗? 30 % -70 % 是否为电压?

最佳,

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值是从n ü I²C规范复制的,该规范确实使用30 % 和70 %。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley:

    上升和下降时间通常定义为从10 % 到90 %。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    感谢您的帮助。 但您的陈述与Kai的陈述不同。 哪一个应该在此处更正? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的帮助。 但您的陈述与Clemens的陈述不同。 哪一个应该在此处更正? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Stanley,

    我会仔细检查一下我们官方使用的百分比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Stanley,  

    我联系了设计师,他们告诉我,我们使用官方I2C规范上的内容。 在快速搜索之后,I2C规范似乎适用于30 % 70 %。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley:

    您的电路应该有这么大的余量,无论是10 % to 90 % 还是30 % to 70 % ,它都不起作用。 换言之,您不应充分利用1000ns规范。 计划为噪音和EMI预留一些空间。

    Kai