This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:单电源(0V-5V)

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1103367/tl074-single-supply-0v-5v

部件号:TL074

您好,

  TL074CDR放大器是否可以与充电电流配合使用? 我的意思是:VCC+引脚的5V电压和VCC-的GND电压,用于处理0V至5V的正信号。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andres,

    作为单个电源,是的,但请参阅数据表的6.5 和6.6 部分。 只有H型可以与5V配合使用。 非H型需要10V的最小电源电压。

    另请参阅非常不同的共模输入电压范围。 从这些版本中,您可以看到两种版本都不支持输入轨对轨。 因此,它们不能在0V至5V的信号下使用单个5V电源。

    新的H型和旧的非H型完全不同,因此不应混淆。

    Kai