This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2022:过压事件期间的针脚损坏电流

Guru**** 2831635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102592/lmp2022-pin-damage-current-during-over-voltage-event

部件号:LMP2022

TI是否能够为反相和非反相运算运算运算运算放大器端子提供引脚损坏电流?

我假设零件中有转向二极管,可防止过压瞬变。  我所处的应用中无法将电压线夹到这些引脚上,因为TV寄生器对敏感传感器测量的影响过大。  因此,为了减少过电压事件,我将对引脚的反相和非反相端子提供高串行电阻。  此电阻的适当值是多少?

Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan

    您认为LMP2022的每个输入/输出引脚上都存在ESD保护二极管是正确的-二极管可以轻松处理 10mA直流输入电流,而对于持续几微秒的瞬变,通过转向二极管的允许输入电流可能高达100mA。 因此,例如,如果输入信号超过电源电压10V,如果信号持续毫秒或更长  ,则应使用1k系列输入电阻器,但如果瞬变仅持续几微秒,则应使用100ohm电阻器。  由于LMP2022是具有内部自动校正电路的零漂移放大器,因此您不应使用大于绝对必需值的输入电阻,因为这可能导致输入偏移电压和/或偏移偏移增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回复!

    瞬态将持续~300us,并在50V时达到峰值。  我的电路可以处理由于输入偏置电流乘以~5kOhm电阻而增加的不准确度。  在瞬态PEAL期间,这将限制为10mA。

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,5k输入系列电阻器将保护电路 免受损坏。  如果R1引起的不精确度增加超出了您的承受能力,您可以 通过匹配两个输入阻抗来提高它,如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aidan:

    您是否考虑过使用带低泄漏二极管的二极管钳? 可以使用BAV199或2N4117/A或低成本MMBF4117。 您可能需要在二极管钳子前面安装限流电阻器。 二极管钳位和OPAMP +输入之间的电阻器也有助于进一步限制进入LMP2022的电流。

    二极管钳形方法的优点是,这两种电阻的总和可以小于单电阻解决方案的限流电阻。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议,二极管的阴极是否会进入为运算放大器供电的3.3V电压轨。  我可以看出这会有多大的好处。  也就是说,即使采用10kOhm电阻器,似乎也会引入450pA*10kOhm =4.5uV的偏移。  这可能接近泄漏的后果,所以我认为电阻器更简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan

    如您所知,LMP2022的偏置电流与传统放大器的行为不同,因为其自动归零输入级电路的输入端产生了动态瞬态电流。 输入偏置电流受输入自动归零电路的充电和放电电流故障的影响。 这有效地产生了100 pA的重复脉冲电流噪声。 因此,不建议将LMP202x用于具有高源阻抗的应用。 来自输入级的电流下沉量或来源取决于输入阻抗(电阻和电容)的组合,以及两个输入之间这些阻抗的平衡和匹配。 这些正负输入电流脉冲由输入电容集成,导致明显的"偏置电流"发生变化-因此 ,存在有效的"偏置电流与输入阻抗"交互作用。 由于输入偏置电流取决于输入阻抗,因此在不知道终端电路和相关电容带的情况下,很难估计实际输入偏置电流的大小。  因此,您不能假设10kohm输入电阻器与450pA IB一起将会导致输入偏移电压发生4.5uV的变化,因为IB 是输入电阻器和杂散PCB板电容的函数,而数据表IB规格限制仅适用于没有任何输入电阻器的电路。 因此 ,在 输入端子之间匹配输入阻抗的主要原因是 将 集成IB不匹配导致的输入偏移电压偏移降至最低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在这里的解释Marek,我在缓冲区的反馈路径中添加了平衡阻力以进行补偿!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。   如果您需要进一步帮助,请告知我们。