This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:OPA145输出摆幅

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1103310/opa145-opa145-output-swing

部件号:OPA145

您好,您知道为什么此电路中的U2在电源电压为+5V时不缓冲2.9伏电压(请参阅随附的内容)吗?

非常感谢您的帮助。

Sebastien

e2e.ti.com/.../op-amp.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当VCC=6.5伏或更高电压时,它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sebastien,

    OPA145最大共模电压(VCM)的额定电压为(V+)-3.5 V。因此 ,+5 V电源的最大正VCM为+VCM 1.5。在电路图中,VCM为+VCM 2.9 V, 超出VCM限值+VCM V。 +VCM 6.5 V电源将+VCM 2.9 V输入设置为低于现在更高的+3 V 1.4 最大值。

    对于+5 V电源应用,需要一个具有较高VCM正限值且更接近电源轨额定值的不同运算放大器。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Thomas。