This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4180:OPA4180:单电源(0V-5V)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1103702/opa4180-opa4180-single-supply-0v-5v

部件号:OPA4180

您好,

  是否可以使用带正弦电源的OPA4180IPW放大器? 我的意思是:VCC+引脚的5V电压和VCC-的GND电压,用于处理0V至5V的正信号。

谢谢你。

了解更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andres,

    您可以使用5V直流单电源导轨为OPA4180供电(单电源的最小电压为4V直流)。 您需要留意输入共模范围以及如何偏置输入信号。 附件是一个简单的示例。  

    e2e.ti.com/.../OPA2180-5V-05232022.TSC</s>523.2022万

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德