This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239A-EP:在设备断电时,将通过上拉电阻器的漏极开路输出与电压绑定

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1103925/lm239a-ep-tie-the-open-drain-output-through-pull-up-resistor-to-a-voltage-while-the-device-is-unpowered

部件号:LM239A-EP

如果器件未通电,我是否可以将通过上拉电阻器的漏极开路输出连接到电压(例如1.8V)。 设备是否会通过输出引脚供电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值允许36 V以下的任何电压。IOH规格显示只有泄漏电流流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味 着设备不会通过输出引脚供电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    请参阅第3.4节:

    LM339,LM393,TL331系列比较器的应用设计指南(修订版 b)

    但我不知道这些信息对您的"EP-"版本也有效。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    V+和GND会有一些NA泄漏,但没有足够的地方为比较器供电(或V+线路上的任何其他设备)。 在1.8V电压下,我不会担心。

    AppNote中的信息对-EP设备也有效。