This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:驱动器到ADC连接

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4245, THS4521, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1103046/ths4521-driver-to-adc-connection

部件号:THS4521
主题中讨论的其它部件:ADS4245,, THS4551

您好,

在我的项目中,我使用两个ADC驱动器THS4521IDR和一个ADC ADS4245,我想知道如何正确连接它们。

驱动器的输入信号来自运算放大器,是单端的。

  1. 我是否应该将运算放大器输出连接到驱动器的正极输入?
  2. 如果我将运算放大器输出连接到负极驱动器输入,我是否将ADC输出反向,或者我是否获得完全错误的信号?

如何将正负驱动器输出连接到ADC (ADS4245)?

  1. 正输出至正输入,负输出至负输入? 我这样问是因为在另一个驱动器数据表(ADA4940)的数据表中,连接是正极到负极,负极到正极。 请参见下一张图片:

您能否告诉我我电路是否正确(请注意,正极驱动器输出连接到负极ADC输入,负极驱动器输出连接到正极ADC输入)?

 如果您需要更多信息,请随时咨询我。

提前非常感谢。

祝您度过美好的一天,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel,您好!

    您提出了一个非常好的问题。  我认为最好的回答方法是让您参考TI Precision Labs培训系列的一部分。  这些简短视频可以帮助您了解使用TI器件的重要特性和方法。  每段视频还包含一个幻灯片pdf,其中包含备注和测验问题,以评估您所学的内容。

    对于您的问题,我推荐第5节:模数转换 器(ADC)驱动器拓扑中的最后一个视频-> https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-driving-sar-adc-fully-differential-amplifier

    幻灯片3已经开始深入介绍驱动放大器如何处理ADC的信号输入。

    参考图像显示了FDA输出与ADC的相反标记输入对齐的实现。  TI的参考设计通过精心的驱动电路设计改进THD,还显示FDA 'plus'输出(OUTP)进入ADC 'minus'输入(INM),反之亦然。  

    www.ti.com/.../tiduck3a.pdf

    但是,TI文档还显示了匹配标签实现的有效性,如THS4521 FDA数据表第9.2.2节中所示的示例。

    那么,答案是什么?

    如何驱动ADC取决于驱动放大器,ADC和电路应用。  我希望您可以浏览pdf (或更好地观看视频!),而不是分享在其他情况下打破的一次性规则 使用FDA驾驶ADC。

    有关 此主题的其他信息,第8节:  ADC数据转换器系列的连续近似寄存器(SAR)模数转换器(ADC)输入驱动器设计详细介绍了ADC驱动电路的设计。   

    请继续提问并寻求澄清。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且,您应该切换到THS4551,它旨在改进THS4521

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    非常感谢您提供的所有信息。

    我观看了您推荐我观看的视频,但我仍然不知道何时需要将正驱动器输出连接到正ADC输入或负ADC输入。 在整个视频期间,正驱动器输出连接到正ADC输入,但您说这取决于驱动器模型和ADC模型。  

    对于我的驱动程序型号 THS4521IDR和我的ADC型号 ADS4245,我应该如何连接它们? 如果我将它们向后连接,会发生什么情况?

    提前非常感谢。

    祝您度过美好的一天,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel,您好!

    Michael对THS4551的看法第二,THS4551将是您应用程序的升级。  对于您的情况,我认为将输出的极性与ADC输入相匹配是一个明智的选择。  简而言之,如果您使用'反相'输出来驱动'同相'输入,则转换后的信号将是您输入到系统中的信号的反向符号。  其理念是您选择的极性会影响ADC上的信号'sen'。  因此,一个信号注入FDA的同相节点,然后正确地路由到ADC的同相/正节点,将导致原始输入信号转换为数字形式,同时系统中也会出现相应的增益和滤波。

    按照THS4551数据表中的指南和图像操作,您将获得良好的服务。  如果必须保留THS4521,则应遵循THS4521文档中所示的数据表惯例。  如果您不想对信号执行一些奇特或复杂的操作,作为一般规则,最好将极性输入相互匹配。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alec:

    非常感谢您的支持和建议。  

    然后,我将匹配极性输入/输出。

    祝您度过美好的一天,