This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH3.2401万:ALC还是外部交流耦合?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1103443/lmh32401-alc-or-external-ac-coupling

部件号:LMH3.2401万
主题: LMH3.44万中讨论的其它部件

您好,

  现在我们计划建立一个光电检测器电路,信号频率为100MHz,预计光电流约为1uA ( PD的结电容约为1.5pF)。 但问题在于信号实际上叠加在大约1mA的直流背景上。 因此,TIA的输入必须是交流耦合的。  


  我注意到LMH3.2401万有ALC模式,但手册中指出打开ALC模式时噪音会增加。 同时,我发现了一些使用外部交流耦合组件的解决方案,例如以下URL中列出的解决方案。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/22.5353万/ac-coupled-photodiode-amplifier-differences-on-2-different-circuits

我稍微修改了第一个电路,降低了电阻器R1,以减少PD上的偏差,如图所示。 我还注意到LMH3.2401万的手册提到使用外部交流耦合组件也会降低放大器的性能。 因此,我的问题是,

(1)如果我只想寻找更低的噪音(板空间和成本不是问题),我应该启用LMH3.2401万的ALC模式,还是使用外部交流耦合?

(2) LMH3.44万处于预览状态,似乎比LMH3.2401万更适合我的应用。 那么什么时候推出呢?