This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7372:TVI接口是否支持VBI数据格式?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: THS7376, THS7372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1103607/ths7372-can-support-vbi-data-format-on-tvi-interface-or-not

部件号:THS7372
主题中讨论的其他部件:THS7376

您好,先生,

我的客户想知道THS7372/THS7376是否7376是否支持TVI接口上的VBI数据格式(控制PTZ摄像机)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Henry,

    THS7372/THS7376部件7376部件没有指定的TVI通道,但是三个HD输入中的任何一个都有适当的带宽来处理输入处的NTSC或TVI信号。  根据您的VBI信号的带宽(您使用的载波,如NTSC),您可以选择使用HD或SD/CCVBS通道。  请注意,所有四个通道上的内部滤波器指示该引脚处可接受的信号带宽。  CVBS输入信号必须在9.5MHz BW范围内或经过衰减,HD通道具有72MHz滤波器。

    如果您可以验证信号带宽和设备上存在的任一信道类型可接受的其他参数,则设备的性能可处理该信号类型。

    最佳,

    Alec