This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3092:THS3092 EVM物料清单

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1103601/ths3092-ths3092-evm-bill-of-materials

部件号:THS3092

大家好,

根据数据表的表3,22uF盖似乎用于C1/C2。 但部件号TAJD685K035R是6.8uF。  

您能否判断EVM中使用的是正确的?

此致,

高桥北行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Takahashi:

      感谢您捕获表3中的错误。 C1/C2是用于设备电源的去耦电容器,我们建议这些电容器等于或大于6.8uF。 这两个值都有效,但我建议使用部件号 TAJD685K035R ,即6.8uF。  

    谢谢!

    Sima