This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV313-Q1:输入高于VCM时的输出值

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV313-Q1, TLV313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100214/tlv313-q1-output-value-when-input-higher-than-vcm

部件号:TLV313-Q1
主题中讨论的其他部件: TLV313

您好,专家,

我的客户正在考虑使用TLV313-Q1作为缓冲器来隔离对蓄电池电压短路。 您可以在下面找到结构图。 TLV313-Q1的正常工作输入电压约为0.15V至1.7V。 但在客户的用例中,电池盒会短路。 电阻分压器后的对蓄电池短路电压范围约为3.5V至6.2V,高于 TLV313-Q1输入共模电压。 我的问题是,当对蓄电池短路时,输出值是多少? 是否为1.8V?  

在对蓄电池短路的情况下,无需输出此值。 但客户希望检测对蓄电池短路的情况。 如果在发生对蓄电池短路时输出值为1.8V,客户希望将1.8V用作SOC检测对蓄电池短路情况的阈值。  

您是否发现此用例存在任何其他风险?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ethan,

    您的电阻分压器的值是多少?

    TLV313具有ESD二极管,可将输入电压钳至V+。 输入端子处的电压将是高于V+的一个二极管压降,该电压仍应处于器件的有效共模范围内。 但是,ESD二极管不能导电太多电流,为避免损坏ESD电池,其电流不应超过10mA。 请参阅数据表的绝对最大值表。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    谢谢!

    很清楚。 为什么要询问电阻分压器值? 您是否担心放大器的输入阻抗是否会影响分压器比率?

    最佳,

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ethan,

    询问分频器值的原因是,我想知道引脚的最大电流是多少。 如果您可以提供,我可以更好地回答过压情况是否会损坏设备。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    客户计划使用的电阻分压器值为3.9K/2Kohm。

    如果有任何疑虑,请告知我。

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ethan,

    3.9kOhm提供的电流约为1.1mA,这不会损坏设备。

    最佳,
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    谢谢!

    另一个问题我想问你。

    在TLV313-Q1数据表中,最大输出摆幅为25mV/RL=2K。  

    当RL=1K时,最大输出摆幅是多少?

    此致,

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ethan,

    由于这不是数据表中指定的内容,因此我们可以提供的最好方法是数据表点的估计值。 首先,  

    在408.0053万在TLV313-Q1数据表中,最大输出摆幅为25mV/RL =2K

    导轨的最大输出摆幅为100mV,RL为2K,而不是25mV。

    也就是说,随着负载阻力的减小,回转将会减小,因此,您应该预计来自导轨的最大回转应大于来自导轨的100mV。

    最佳,
    杰瑞  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    您提到的最大输出摆幅为100mV。 但它具有5.5V电源电压特性。  

    客户使用1.8V电源。 所以我认为最大输出摆幅应该低于100mV,对吗? 在数据表中,1.8V电源下没有最大输出摆幅值   

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan:

    请记住,最大输出电压摆动是OPAMP输出变为饱和的结果。 由于OPAMP在饱和状态下悬挂时不再在其线性操作范围内工作,因此OPAMP的性能将显著降低。 不再保证OPAMP能够正确地驱动ADC输入,例如,或者正在执行其他操作。

    您应该查看"开环增益"规范,了解在进入输出饱和之前OPAMP可以驱动的负载:

    在100k负载下读数为50mV,在10k负载下读数为0.1V。 对于1k负载,防止输出饱和的最小输出电压将更高。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的详细信息。  

    您是否拥有1k负载的数据? 客户需要了解数据以定义最大有效输入电压。

    提前感谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan,

    我认为在这种情况下,您仍然可以使用输出摆动到导轨。 电池短路情况会使设备进入非线性范围。 因此,请查看输出摆动至导轨条件。 它应接近来自导轨的100mV,由于电源电压较低,会稍微降低。 我们将数据表中的测量值作为指南并确定趋势。

    由于1.7伏是正常操作的最高范围,您可以尝试1.75V作为对蓄电池检测的短路。 您可以在原型中对此进行测试以进行确认,并在余量中进行设计以允许流程变化。

    最佳,
    杰瑞