This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关我们的问题,请查看随附的列表

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1104327/check-attached-list-for-our-questions

主题中讨论的其他部件:TLC2272

德拉斯,

我们的内部团队希望了解以下有关以下MPN的信息,请您帮助检查您的工程师是否支持此信息?

1. TMS320VC5502ZAV300 IC主体尺寸

2.以下所有MPN都使用哪种NM技术?

3.以下MPN将用于工业,医疗,汽车,远程通信/5G等哪些细分市场产品?

MPN

IC主体尺寸

多少nm

用于哪个行业? 汽车? 5G? 等等

包装尺寸

OPA277U/2K5

3.91 mm×4.90 mm

 

 

2500件/卷

OPA2277U/2K5

3.91 mm×4.90 mm

 

 

2500件/卷

OPA2350UA/2K5

3.91 mm×4.90 mm

 

 

2500件/卷

TLC2272ACDR

3.91 mm×4.90 mm

 

 

2500件/卷

OPA2227UA/2K5

4.90毫米×3.91毫米

 

 

2500件/卷

OPA2140AIDR

4.90毫米×3.90毫米

 

 

2500件/卷

TMS320VC5502ZAV300

126件/托盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海勇,您好!

    有关TMS320VC5502ZAV300的信息可在此处找到:

    此致,
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海勇,您好!

    2.以下所有MPN都使用哪种NM技术?

    TI在未签署保密协议的情况下不提供这些信息。 通常,这些运算放大器设计适用于45nm - 180nm工艺技术。 就我个人而言,我甚至不知道具体情况(除非我去找流程工程师或设计师)。 如果信息对于选择精密运算放大器产品至关重要,请联系我们的客户支持中心。   

    https://support.ti.com/csm

    3.以下MPN将用于工业,医疗,汽车,远程通信/5G等哪些细分市场产品?

    是的,这些产品可在上述应用中使用,如您所述。 在每个数据表的"应用"部分中,说明了其典型的应用用途,但不限于这些特定领域。 通常,如果您告诉我们您的应用场景和设计要求,应用团队可以告诉您应用的最佳精度运算放大器零件。 您的问题过于笼统,很难提供准确的答案。  

    对于汽车应用,所有经AEC-Q100 认证的运算放大器都应在部件号末尾带有Q1标记的后缀。 如果没有Q1认证,这并不意味着该部件不能用于汽车应用。 这只是意味着这些零件 未通过指定的应力测试,并保证一定水平的质量/可靠性,这是专门为汽车级零件定义的。 这是一种风险,如果使用案例对设计的这一部分至关重要,您可能需要自己进行测试。 例如,如果所选运算放大器不涉及汽车应用的功能安全部分,则在未说明设计要求的情况下,您可以使用它。  

    医疗应用也是如此。 通常,认证适用于整个系统,而不是基于单个组件认证,除非设计要求对于系统中的子模块设计认证非常具体,而子模块通常单独测试和认证,并且/或者在系统中认证。   

    由于您发布了一般性问题,我无法为您提供具体答案。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳,

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Haiyong:

    您能否告诉我们有关"NM技术"的问题背后的目的? 我们通常不会根据其最小几何特性大小来描述诸如运算放大器之类的线性电路,这在处理器和类似IC中更为常见。 此外,TI不提供有关  其工艺 尺寸的产品级别信息,除非在产品数据表中明确披露。

    OPA277U/2K5和OPA2277U/2K5在传统双极工艺上生产,而OPA2350UA/2K5在传统CMOS工艺上生产。 它们不被定义为"nm"工艺,而 是使用传统 的千分尺工艺。 我没有关于TLC2272ACDR的任何信息,但它也是一种传统产品,可能用作CMOS工艺,被称为千分尺。

    该组中唯一的现代运算放大器是OPA2140AIDR。 它是在JFET兼容双极工艺(可称为"nm"工艺)上处理的。

    列出的所有这些运算放大器均用于工业和商业应用。 唯一显示汽车版本的是TLC2272,它具有"-Q1"标志:

    https://www.ti.com/product/TLC2272-Q1

    此致,Thomas  

    精密放大器应用工程