This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA286:单向操作

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA286

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1104454/ina286-unidirectional-operation

部件号:INA286

您好,

当INA286连接为单向配置时,如果电流双向流动,是否会损坏它?

实际上,我想测量从电源到蓄电池的电流,但负载也连接到蓄电池。

我不想测量从电池到负载的电流。

如果您能提供帮助,我将很高兴。

谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilgin,  

    感谢您使用E2E!

    如果未违反数据表中规定的绝对最大值,则不应损坏设备。 但是,它会导致输出饱和到设备的GND导轨,并提供非线性输出。 当设备恢复到正向电流方向时,将需要考虑一些与此相关的饱和恢复时间,以便设备重新获得线性操作。 遗憾的是,由于这种行为是非线性的,因此无法真正对其进行特征描述或测量,并且可能会根据饱和时间,饱和程度和其他因素而变化。