This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:ABS的差异。LM2904B和OPA277之间的最大额定值定义

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B, OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1104419/lm2904b-difference-of-abs-max-rating-definition-between-lm2904b-and-opa277

部件号:LM2904B
主题中讨论的其他部件: OPA277

大家好,  

我的客户正在考虑LM2904B和OPA277。  

他对ABS有疑问。VI (输入电压)的最大额定值。  

对于OPA277,ABS ~额定值为(V-)-0.7 µ V(V+)+0.7V,  

对于LM2904B, ABS的最大额定值为-32V~32V。  

他想知道造成定义差异的原因是什么?  

这是否意味着LM2904B在不供电的情况下仍可承受-32V~32V?  

谢谢。

此致,

JO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于LM2904B,输入电压的ABS最大额定值实际为−0.3 V… 40 V

    OPA277在输入引脚和两个电源轨之间具有ESD保护二极管。

    LM2904B仅在输入引脚和V−之间具有二极管。

    绝对最大额定值也适用于无电源时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jo:

    IN+和IN-之间的差值可以为32V,其中任一输入高于另一输入。  除非电流限制在较小的电平(如100uA),否则任何输入都不应超过-300mV (相对于V-)。  每个输入的电压应介于-0.3V至36V之间(相对于V针脚)。