This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129-EP:如果我使用单电源,我是否可以将REF连接到接地?

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: INA129-EP, INA129, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1103241/ina129-ep-if-i-use-single-power-can-i-connect-ref-to-ground

部件号:INA129-EP
主题中讨论的其他部件: INA129INA828

对于INA129-EP, 如果我使用单电源(Vs+到10V和Vs-到GND),我可以将REF连接到GND吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    感谢您的帖子,我可以为您提供帮助。 建议将REF连接到中置电源,因为它会增加您的输出动态。

    但是,我们有一个计算器工具,您可以在其中输入您的电源,增益,参考和共模电压(VCM),计算器将告诉您是否线性运行。 例如,我选择了INA129,10V单电源,1V/V增益,0参考和5V VCM。 允许的差动电压范围为 0.8V至55V,输出电压为0.8V至6.55V:

    您可以在此处下载计算器: https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC 

    单击放大器和比较器->,然后单击INA VCM v VOUT:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    我曾尝试使用该工具,但未成功输入参数。 无法选择设备名称。 它始终提示上述消息。  

     如果Ref连接GND,您的结果似乎是正常的。 (VCM为5V)

    为什么两条白线的平均值略高于绿线? 我认为两条白线和绿线应该具有相同的交叉点。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    2条408.7757万条白线的平均值为何略高于绿线? 我认为两条白线和绿线应该具有相同的交叉点。[/QUOT]

    可能是理想的仪器。 请注意,IN129不是轨对轨运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为"IN129不是铁路对铁路的OPAM"可以解释"2条白线略高于绿线"

    无轨至轨意味着设备在接近轨时性能不好。 图中的曲线显示Vp (白线)和VN (白线)的平均值 高于VCM (我认为它是REF) (绿线) ,即使  Vp   VN 接近5V,VCM也是5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "无轨至轨"这意味着在接近电源轨时,三个内部运算放大器的输入和输出不均匀地达到饱和:

    e2e.ti.com/.../xiang_5F00_ina129.TSC

    它将寻找一个理想的OPAMP,如下所示:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    下图是否表示我应将REF与5V ( 电源的1/2)连接或增加增益以使输出明显大于0.8V? 相对于V-(此应用中的GND)的输出为最小0.8V? 下表是否为证据?

    下图是否表示VIN-和VIN+不应支持V+和V-。  下表中是否列出了允许的范围?   在下表中,通用并不是指(VIN-+ VIN+)/2 ,而是VIN-和VIN+,不是吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在工具中,我无法选择设备。 它是灰色的。 页面中的VCM是否为参考电压?

    但是,如果我选择另一个选项卡。 可以选择设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    \n以下408.7901万以下数字是否意味着我应该连接到5V (电源的1/2 ),从而明显大于或增加输出0.8V? 相对于V-(此应用中的GND)的输出为最小0.8V? 下表是否为证据?[/QUOT]

    是的。 但您不需要将中端电源连接到REF针脚。 另一种合适的潜力也可以发挥作用。

    下图408.7901万下图是否表示VIN-和VIN+不应支持V-和V-。  下表中是否列出了允许的范围?   在下表中,通用不是指(VIN-+ VIN+)/2 ,而是VIN-和VIN+,不是吗?[/QUOT]

    是的。

    在408.7904万在工具中我无法选择设备。 它是灰色的。[/QUOT]

    它对我有效:

    Kai

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    您是否可以下载最新的工具并试用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    是否可以尝试从下拉菜单中选择其他设备? 例如,如果您尝试使用INA828之类的部件号,是否仍会收到相同的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiang,

    我下载了最新版本。

    我会删除应用程序,然后从头开始安装。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法 从INA VCM vs Vout选项卡的下拉菜单中选择设备。 开始时为灰色。

    我仍然收到相同的错误,我认为这可能是因为放大器数据未加载,即使我填写了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maverick,

    以下链接是最新的模拟工程师计算结果。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/ANALOGUE-ENGINEER-CALC?keyMatch=ANALOGUE%20ENGINEERS%20CALCULATOR

    注意:它可能与语言设置有关。 不管怎样,我发送了英文和中文链接。 我一直在使用英语版本。   

    请卸载以前的版本(卸载GUI后,我会关闭电脑/笔记本电脑的电源再打开),然后安装新的GUI。  

    我不知道GUI存在安装问题,它应该可以在Windows 10操作系统中正常工作。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    如果您还有其他问题,请向我提供设计要求,我将向您发送模拟。  

    最佳,

    雷蒙德