This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S2859-EP:一个通道未使用如何连接未使用的引脚

Guru**** 2786205 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3S2859-EP, OPA3S2859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100973/opa3s2859-ep-one-channel-not-used-how-to-connect-unused-pins

部件号:OPA3S2859-EP
主题中讨论的其他部件: OPA3S2859LMH3.2401万

大家好,

OPA3S2859-EP似乎是一个非常适合应用的部分。 所以我们将对该零件进行一些测试。 不幸的是,我们只需要一个渠道。 是否有任何关于如何连接已用通道的引脚的建议,以便它们在使用其它通道时不会干扰或导致问题? 将所有设备连接至GND并制作电压随动件?

顺便说一下,TI是否有计划也只使用通道来推出部件?

感谢你的帮助。

此致Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

      感谢您对 OPA3S2859-EP的关注。 我们的工业/目录版本 OPA3S2859目前正在预览中。  

      很遗憾,您将无法仅关闭 设备的一个通道。 这是一个很好的问题。 以下是有关未使用通道主题的一些参考:

    1. https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/the-unused-op-amp-what-to-do
    2. https://www.ti.com/lit/an/sboa204a/sboa204a.pdf?ts=1652374024921&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

      但是,我认为您可能还需要一个1kOhm反馈电阻器。  我将向  设计工程师确认我的假设,并在不久后通过更新向您回复。  

      关于您的最后一个问题,我必须咨询我们的系统工程师。  

      两个问题都将在与我的团队中的不同成员确认后在新的回复中得到回答。  

    谢谢!

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

     感谢您的耐心等待。 我已经与我们的设计和系统工程师讨论过:

    1. 此设备未使用的信道的最佳做法是:
      1. 为其中一条反馈路径包括1kOhm增益,以避免振荡(避免增加电源电流+串扰)  
      2. 锁定通道 以保持增益选择为1kOhm路径  
      3. IN+可能接地或偏置,具体取决于您的电源范围,以避免超出设备的输入共模范围。
      4. 此外,4pF电容器必须连接到未使用通道的COM_x引脚(23或8)。 通常,此针脚上连接有二极管。 该二极管假定电容为4pF,这将影响通道的稳定性等式。 如果没有二极管电容,通道将显示为增益1,这可能会使通道不稳定。  (一般而言,为了避免电源电流和串扰增加)  

    2. 我们将此作为初始版本进行研究,但我们采用了双通道。 团队正在考虑创建此设备的单通道目录版本。 我已经转移了您的兴趣。  

    谢谢!

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sima,

    感谢您的额外投入,这将帮助我们做出决定。

    如果一个通道派生很快就会发布,可能会非常有趣。 我们期待着这一点。

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

     不幸的是,这种情况似乎不 会很快出现。 根据您的增益要求,我们还提供单通道集成TIA,例如LMH3.2401万,它集成了可选增益,2kOhm和20kOhm,并添加了环境光消除功能。

    谢谢!

    Sima