This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201-Q1:可在任何温度下计算 VOH、VOL

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1108589/tlv3201-q1-voh-vol-calculation-at-any-temperature

器件型号:TLV3201-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV3201

大家好、

您能否帮助解释如何在任何温度下计算此器件的 VOH 和 VOL? 您能帮我解决这些问题吗? 是否有我可以检查的应用手册?

我搜索并找到 了文档《 放大器输入共模和输出摆幅限制 》、 并了解了运算放大器规格 、但我在阅读后仍不清楚。

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin

    感谢您发帖。  遗憾的是、您无法使用特定的公式。  我们建议您通过这些图来估算特定温度和工作电源下的 VOH 和 VOL。  在较低的工作电压下、VOH 和 VOL 较差。  要估算给定输出电平和温度下的输出阻抗、请将压降除以拉取或灌入的电流。  在给定温度和工作电源下、该值相当恒定。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    谢谢你。  请告诉我该架构吗?  如果通过图片计算 VOH、 它是 Vout = Vcc - VOH 吗?、VOH = Iout * R?

    谢谢你。  

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    运行 TINA-TI 仿真有助于弄清发生了什么情况、即使所示的输出电压与数据表值稍有不同:

    e2e.ti.com/.../marvin_5F00_tlv3201.TSC

    TLV3201是一款 CMOS 比较器。 因此、一阶近似计算输出电流导致的输出电压降只是由相应输出 MOSFET 的导通电阻引起的。

    当然、这仅对曲线的线性形状可以看出的小输出电流有效。 在输出电流较高时、压降会以非线性方式增加。

    当然、导通电阻随温度变化、就像每个正常 MOSFET 一样。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的出色解释

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Chuck、

    感谢您的解释。 客户试过仿真后有以下问题:

    1. VOH 和 VOL 的简单公式是否为 Ron*Iout?

    数据表中-40~125 Ω 时的 VOH 为170mV (Vcc=5)。 这是否意味着在任何温度下它可能为170mV?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin

    再次感谢您的澄清。

    Ron x Iout 是相对于电源轨的压降或非理想摆幅、如数据表所示。

    在整个温度范围内、当 Vcc = 5V 时、VOL 的170mV 值是最坏情况下的值。  正如我先前在图中所示、它随温度的变化而变化。   因此、不是、它在所有温度下都是不同的。

    卡盘

    。