This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:我们能否将 CT 连接到 TLV9002

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, CC3220MOD, TINA-TI, XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097514/tlv9002-can-we-connect-ct-to-tlv9002

器件型号:TLV9002
主题中讨论的其他器件:CC3220MODTINA-TIXTR115

您好!

正如 Ron Michallic 上一篇文章中所建议的、以下原理图在-15V 至+15V 的输入电压范围内工作正常。

我们的疑问是、我们能否按照如下所示的原理图连接电流互感器? 需要进行的任何修改或现有的原理图都可以正常工作?  

谢谢、此致、

Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    该电路不是很适合放大电流互感器信号、因为该电路允许直流电流通过电流互感器的次级绕组。 该直流电流会改变电流互感器磁芯的磁性属性。 防止任何直流电流流动的电路更适合:

    http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=isolation-amplifiers

    另一种补救方法是在负载电阻和 R3之间插入一个电容、从而使用交流耦合。 如果由于电阻分压器(R1、R2和 R3)而不抑制信号、R3也可以变小。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供信息。

    我们有疑问、请提供个别建议。

    1."此电路不是很适合放大电流互感器信号"、表示电路不能测量 CT 电压、或者电路可以工作、但电路会 改变磁性属性会导致错误的 CT 输出?

    2.直流电流路径将通过 R3电阻器从分压器点到 CT 二次侧?  输入电阻过高(100K 或10K)、电流过小(33uA 或330uA)、对吧? 这种小电流还会影响 CT 磁性?

    3."另一个补救措施"、此原理图将高效工作? 如果是、请告知 Cin、R3的值?  我们可以为 R1和 R2使用22K 或2.2K 等任何值、对吧?

      

    我们在一些论坛上找到了这个原理图。 该原理图 将高效工作、还是该电路也会影响 CT 磁性属性?

    我们在一些论坛上找到了这个原理图。 该原理图 将高效工作、还是该电路也 会影响 CT 磁性属性?

    如果我们使用建议链接中的以下原理图、

    6A。 我们需要额外的变压器 T101来连接电流互感器 J101? 或者 T101仅是电流互感器、我们不需要额外的变压器、电路只是从 A-B 点开始?

    6b. R101和 R102之间没有交流耦合电容器、如何避免直流电流流向 CT 二次侧?  

    请告知、我们可以为现有器件做些什么或避免重新设计。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    [~引脚 userid="435646" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1097514/tlv9002-ca-we-connect-cCT 至 tlv9002/4066833#4066833"]1. "此电路不是很适合放大电流互感器信号"、这意味着电路将不能测量 CT 电压、或者电路将工作、但电路将 改变磁性属性会导致错误的 CT 输出?[/QUERP]

    它将起作用、但可能会由于磁性属性的变化而显示误差。 多少以及是否完全取决于我不知道的电流互感器。

    [~引脚 userid="435646" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1097514/tlv9002-ca-we-connect-cCT 至 tlv9002/4066833#4066833"]2. 直流电流路径将通过 R3电阻器从分压器点到 CT 二次侧?  输入电阻过高(100K 或10K)、电流过小(33uA 或330uA)、对吧? 这种小电流还会影响 CT 磁性属性?[/quot]

    从音频变压器中可以看出、即使 OPAMP 的极小偏移电压也会破坏变压器的性能。 您的"小电流"对电流互感器的影响程度和是否完全取决于您的电流互感器、我不知道这一点。

    [引用 userid="435646" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1097514/tlv9002-ca-we-connect-ct-to -tlv9002/4066833#4066833"]3."另一个补救措施"、此原理图将高效工作? 如果是、请告知 Cin、R3的值? 我们可以对 R1和 R2使用22K 或2.2K 之类的任何值?

    这取决于你的需要,我不知道。 假设 R3设置为零、因为您不需要附加信号抑制、那么 Cin 和 R1和 R2的并联电阻将形成具有转角频率的高通滤波器

    Fc = 1/2 / Pi / Cin /(R1//R2)

    例如、对于 Cin = 100nF 和 R1=R2=22k、您将获得145Hz 的转角频率。

    减小 R1和 R2的值会导致电源电流增大。 但是、如果这无关紧要、那么您当然可以减小 R1和 R2。 另一方面、保持 R1和 R2较大将允许使用较小的交流耦合电容。

    [~引脚 userid="435646" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1097514/tlv9002-ca-we-connect-cCT 至 tlv9002/4066833#4066833"]4. 我们在一些论坛中找到了该原理图。 此原理图 将高效工作、或者此电路也会影响 CT 磁性属性?

    该电路与电路6B 几乎相同。 是的、它将起作用。 但我建议使用一个与分压器(R10)的下电阻器并联的滤波电容器来抑制电源电压噪声、否则、该噪声会与所需信号一起放大。

    [~引脚 userid="435646" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1097514/tlv9002-ca-we-connect-cCT 至 tlv9002/4066833#4066833"]5. 我们在一些论坛中找到了该原理图。 此原理图 将高效工作、或者此电路也 会影响 CT 磁性属性?

    您可能已经注意到、此电路再次允许直流电流流流过电流互感器的次级绕组、我建议您在验证该电路不会降低电流互感器的性能之前不要这样做。

    [~引脚 userid="435646" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1097514/tlv9002-ca-we-connect-cCT 至 tlv9002/4066833#4066833"]6a。 我们需要额外的变压器 T101来连接电流互感器 J101? 或者 T101仅是电流互感器、我们不需要额外的变压器、而电路只是从 A-B 点开始?[/quot]

    无需额外的变压器。 将所示的变压器视为您的电流互感器。

    [~引脚 userid="435646" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1097514/tlv9002-ca-we-connect-cCT 至 tlv9002/4066833#4066833"]6B。 R101和 R102之间没有交流耦合电容器、它将如何避免直流电流流向 CT 二次侧?[/quot]

    只有 OPAMP 极小的输入偏置电流才会流经电流互感器、这不会造成损害。 但是、当然、如果需要、您可以添加上示例中所示的交流耦合。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供信息。

    1."电流互感器的大小和是否完全取决于电流互感 器"、我们使用此 CT1、电压窗口将为0-3V 到 OPAMP 输入(我们在运算放大器输出端有分压器。  请给出建议。

    2.a. 与电路3和4相比、电路之间的区别是什么  

    正如您在6B 中所述、OPAMP 的偏置电流不会受到影响、因此我们可以忽略它。 只有来自3.3V 电源的流经 R1和 R3 (突出 显示的红线)的电流才会对 CT 造成损害、对吧?

    2.b. 在该电路中、来自3.3V 电源并通过 R9电阻的电流不会对 CT 造成损害? CT 与电路2a 相比、该电路的安全性如何?

     2.C. 一般而言、我们还可以使用二极管代替 Cin 电容器来阻断流向 CT 的电流、对吧?

    3.a.  "FC = 1/2 / Pi / Cin /(R1//R2)"、 R1和 R2未并行连接、对吧?

    3.b.. 对于上述(1) CT1规格、该原理图将高效工作。

    3.C. 如果我们使用此电路、则无需电平转换器来转换负电压、R1和 R2将在这里执行相同的操作(如图4a 中的 R9、R10)、对吧?

    4.a. "但我建议并联滤波电容器(R10)"、 现在 该 电路也能高效工作? 电容器0.1uF 将正常或需要更高的电容?

    5."我建议您在验证不会降低电流互感器的性能之前不要这样做"、您能建议我们如何验证吗? 68Ω 通过测量 所有三个不同电路(例如3、4、5)上负载电阻器(k Ω)上的 CT 电压来进行验证,我们应该得到相同的电压,对吧?

    6.a. R106和 R107是用于转换 CT 负电压的分压器、那么 R101和 R102的用途是什么?

    6.b. R105和 C105的用途是什么?

     

    询问很多问题、我们在两个不同的器件中使用2a & 2b、您的建议将非常有助于我们做出最终更改设计的决策。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、  

    您是否知道运算放大器输入端的预期电压范围?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    运算放大器输入端的电压范围应为0-3V、它将因 CT 而异。 某些 CT 将提供0-1V 电压。

    我们通常将低于规格的 CT 与26Ω Ω 负载电阻器结合使用、计算得出的 Vp-p 电压为:

    Vrms =初级电流范围/次级匝数*次级负载电阻
    Vrms = 100A / 2500 * 36欧姆= 0.04 * 26欧姆= 1.04V
    Vpeak=√2 * Vrms =±1.47V
    Vpeak-peak=-1.47V 至+1.47V = 2.9V

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naveen、  

    根据您提供的电压、这些值处于运算放大器的共模范围内。


    由于 CT 会限制您进行仿真、下一步是在实验室中进行测试。  

    可在产品页面 https://www.ti.com/product/TLV9002#design-development 上找到评估板

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢您提供的信息、 我们还期待其他一些东西。

    我在以前对凯先生的答复中已介绍了全部情况。

    问题是、我们已经在器件中使用运算放大器来测量传感器的-15V 至+15V 输出电压范围。

    现在的要求是电流互感器(CT)、是否可以在现有电路中工作? 或任何用于测量 CT 电压的高效电路。

    Kai 先生就可能影响 CT  磁性的现有电路发表了一些评论,并建议了一些其他电路。 现在我想问一些有关在上次答覆凯先生时所建议的电路的问题。 所以。 请告知我对 Kai 先生的最后一个回复、这将有助于我们更有信心地更改/修改我们的现有设计。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    也在等待您的建议、您能否建议以下问题。

    1. "电流互感器的大小和是否完全取决于电流互感 器"、我们使用此 CT1、电压窗口将为0-3V 到 OPAMP 输入(我们在运算放大器输出端有分压器。  请给出建议。

    2.a. 与电路3和4相比、电路之间的区别是什么  

    正如您在6B 中所述、OPAMP 的偏置电流不会受到影响、因此我们可以忽略它。 只有来自3.3V 电源的流经 R1和 R3 (突出 显示的红线)的电流才会对 CT 造成损害、对吧?

    2.b. 在该电路中、来自3.3V 电源并通过 R9电阻的电流不会对 CT 造成损害? CT 与电路2a 相比、该电路的安全性如何?

     2.C. 一般而言、我们还可以使用二极管代替 Cin 电容器来阻断流向 CT 的电流、对吧?

    3.a.  "FC = 1/2 / Pi / Cin /(R1//R2)"、 R1和 R2未并行连接、对吧?

    3.b.. 对于上述(1) CT1规格、该原理图将高效工作。

    3.C. 如果我们使用此电路、则无需电平转换器来转换负电压、R1和 R2将在这里执行相同的操作(如图4a 中的 R9、R10)、对吧?

    4.a.  "但我建议并联滤波电容器(R10)"、 现在 该 电路也能高效工作? 电容器0.1uF 将正常或需要更高的电容?

    5. "我建议您在验证不会降低电流互感器的性能之前不要这样做"、您能建议我们如何验证吗? 68Ω 通过测量 所有三个不同电路(例如3、4、5)上负载电阻器(k Ω)上的 CT 电压来进行验证,我们应该得到相同的电压,对吧?

    6.a. R106和 R107是用于转换 CT 负电压的分压器、那么 R101和 R102的用途是什么?

    6.b. R105和 C105的用途是什么?

     

    询问很多问题、我们在两个不同的器件中使用2a & 2b、您的建议将非常有助于我们做出最终更改设计的决策。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naveen、  

    一个-15V 至+15V 电路不能有效地测量+/-1.5V 电源。

    电路应使用高阻抗测量负载电阻器电压;测量电路不应向源极(CT)发送电流。  

    • 本网站上的所有内容和材料均"按原样"提供。 TI 及其各自的供应商和内容提供商不对这些材料是否适用于任何目的作出任何声明、也不对这些材料提出任何保证和条件、包括但不限于所有隐含的保证和适销性、特定用途适用性、 任何第三方知识产权的所有权和不侵犯。 TI 不会以禁止反言或其他方式明示或暗示授予许可。 使用本站点上的信息可能需要获得第三方的许可或 TI 的许可。
    • 本站点中的内容可能包含或受特定指南或使用限制的约束。 本站点上所有内容的发布和使用均受  站点使用条款的约束;使用此内容的第三方同意遵守任何限制或指南并遵守  本站点的使用条款。 TI 及其内容供应商保留随时对内容和材料、产品、程序和服务进行更正、删除、修改、增强、改进和其他更改的权利、也保留在不事先通知的情况下移动或停止任何内容、产品、程序或服务的权利。

     Kai 不能为 TI 工作、因此他可能无法回复。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina、

    感谢您提供信息。

     电流互感器规格:

    1."一个-15V 至+15V 电路不能有效测量+/-1.5V 电源"是指 、-15V 至+15V 窗口和分辨率与+/-1.5V 相比更高、它可能会影响精度、对吧? 那么、如果我们将测量窗口减小到-3V 到+3V 将会很有效、对吧? "流向源(CT)的电流"、您能否建议当前路径?

    2.a. 与电路 2a 和2b 比较、电路之间的区别是什么;  

    正如我们所说的那样、OPAMP 的偏置电流不会受到影响、因此我们可以忽略它、没错。 只有来自3.3V 电源的流经 R1和 R3 (红色线突出显示 )的电流才会对 CT 造成损害?

    2.b. 在该电路中、来自3.3V 电源并通过 R9电阻的电流不会对 CT 造成损害? CT 与电路2a 相比、该电路的安全性如何?

     2.C. 一般而言、我们还可以使用二极管代替 Cin 电容器来阻断流向 CT 的电流、对吧?

    3.C. 如果我们使用此电路、不需要电平转换器来转换负电压、R1和 R2将在这里执行相同的操作(如图4a 上的 R9、R10)、 该电路将会很高效?

    4.a.  "但我建议并联滤波电容器(R10)"、 现在 该 电路也能高效工作? 电容器0.1uF 将正常或需要更高的电容?

    5. 您能不能建议我们如何验证直流电流是否会改变磁性特性? 68Ω 通过测量 所有三个不同电路(例如、2a、2b、3c)上负载电阻器(k Ω)上的 CT 电压进行验证、我们应该得到相同的电压、对吧?

    6.a. R106和 R107是用于转换 CT 负电压的分压器、那么 R101和 R102的用途是什么?

    6.b. R105和 C105的用途是什么?

     

    询问很多问题、我们在两个不同的器件中使用2a & 2b、您的建议将非常有助于我们决定最终更改/修改设计。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    [~引脚 userid="435646" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1097514/tlv9002-ca-we-connect-cCT 至 tlv9002/4068086#4068086"]1. "多少以及是否完全取决于电流互感器"、 我们使用此 CT1、电压窗口将为0-3V 到 OPAMP 输入(我们在运算放大器输出端有分压器。  请您提供建议吗?

    对于单个供电的运算放大器而言、0-3V 的输入电压窗口不是一个好主意。 为什么在 OPAMP 的输出端有分压器?

    [引用 userid="">正如您在6B 中所说的那样、OPAMP 的偏置电流不会受到影响、因此我们可以忽略它。 只有来自3.3V 电源的流经 R1和 R3 (突出 显示的红线)的电流才会对 CT 造成损害、对吧?[/引述]

    是的。

    [引用 userid="]2.b. 在该电路中、来自3.3V 电源并通过 R9电阻的电流不会对 CT 造成损害? CT 与电路2a 相比、此电路的安全性如何?[/quot]

    任何直流电流应如何流经 CT 的次级绕组? 只有 OPAMP 的输入偏置电流才会流动、可以忽略不计。

    [引用 userid="]2.c. 一般而言、我们还可以使用二极管代替 Cin 电容器来阻断流向 CT 的电流?

    不可以、这些二极管仅用于保护、与 Cin 相比发挥着完全不同的作用。

    [引用 userid="]3.a.  "FC = 1/2 / Pi / Cin /(R1//R2)"、 R1和 R2未并行连接、对吗?[/报价]

    当然不是。 但是、对于转角频率的计算、它们看起来是并联的。

    [引用 userid="]3.b. 对于上述(1) CT1规范、此原理图将高效工作?[/QUERPLET]

    还没有。 某些组件丢失。

    [引用 userid="]3.c. 如果我们使用此电路、则无需电平转换器来转换负电压、R1和 R2将在这里执行相同的操作(如图4a 上的 R9、R10)、对吧?[/引述]

    类似。

    [引用 userid="]4.a.  "但我建议并联滤波电容器(R10)"、 现在 该 电路也能高效工作? 电容器0.1uF 将正常或需要更高的电容?[/QUERP]

    没有简单的答案。 这取决于需要多少电源电压滤波。

    [~引脚 userid="435646" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1097514/tlv9002-ca-we-connect-cCT 至 tlv9002/4071248#4071248"]2.c. 一般而言、我们还可以使用二极管代替 Cin 电容器来阻断流向 CT 的电流?

    否。见上文。

    [~引脚 userid="435646" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1097514/tlv9002-ca-we-connect-cCT 至 tlv9002/4068086#4068086"]5. "我不建议在您验证不会降低电流互感器的性能之前使用"、您能建议我们如何验证吗? 68Ω 我们能否通过测量 所有三个不同电路(例如3、4、5)上负载电阻器(k Ω)上的 CT 电压进行验证,我们应该得到相同的电压,对吗?

    是的、您可以这样做。 但最好避免直流电流从头开始流入 CT 的次级绕组。

    [引用 userid="]6.a. R106和 R107是用于转换 CT 负电压的分压器、那么 R101和 R102的用途是什么?[/QUERP]

    是的。 R101是 CT 的负载(在您的情况下是负载电阻)、R102是用于保护目的的限流电阻器。

    [引用 userid="]6.b. R105和 C105的用途是什么?

    如果电缆或另一个容性负载连接到输出端、R105是用于提高稳定性的隔离电阻器。 C105是一个隔直电容器、用于提供交流耦合。

    [ 26Ω 引脚 userid="435646" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1097514/tlv9002-ca-we-connect-ct-to -tlv9002/4068825#4068825"]我们通常使用以下规格的 CT 和 Ω 负载电阻器、并计算出 Vp-p 电压为、[/quot]

    不使用建议的负载阻抗是不明智的。 这会改变 CT 的增益系数。

    [引用 userid="435646" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forum/1097514/tlv9002-ca-we-connect-ct-to -tlv9002/4069849#4069849"]我们已经在器件中使用 OpAmps 来测量传感器的输出电压范围-15V[引用+15V]。

    对 OPAMP 电路使用高于微控制器电源电压的电源电压是不明智的。 在相同电源电压的情况下、您无需关心微控制器 ADC 的输入电压保护。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供的信息、感谢您的支持。

    1."OPAMP 电路的电源电压高于微控制器的电源电压是不明智的。 如果电源电压相同、您无需关心微控制器 ADC 的输入电压保护。" &"为什么在运算放大器的输出端有分压器?"

    我们为运算放大器和微控制器使用相同的3.3V 电源、但由于控制器(CC3220MOD)模拟引脚的绝对最大额定值仅为1.6V、因此 OPAMP 输出端的分压器将电压限制为最大1.5V。 但是、在其他一些具有其他微控制器的器件中、由于绝对最大额定值为3.6V、我们省去了分压器。

    "对于单个供电的运算放大 器而言、0-3V 的输入电压窗口不是一个好主意"、建议输入电压窗口(通常情况下、CT 输出为1Vrms、即1.414V 峰值和-1.414V 至+1.414V (2.828V)峰峰值电压)。 通常、我们测量峰峰值电压。

    2b.任何直流电流应如何流经 CT 的次级绕组? 从3.3V 电源 流经 R9电阻器的电流没有如图所示流入 CT? 您是说、由于 CT 次级绕组的另一端没有接地路径、电流将不会流动/影响、对吧?

    6b. "C105是一个隔直电容器、用于提供交流耦合。" OPAMP 也会因控制器的直流电流而受到影响?

    考虑 到这三个电路、您是否可以建议在输入侧(CT 输出 LIN)和输出侧(OPAMP 输出 Vout)使用交流耦合电容器?或者任何一个电容器都足够了?

    7.您能不能建议我们使用所有3个高于6B 的公共电路来测量 CT 电压(范围:-1.414V 至+1,414)以及模拟电压(范围:-15至+15V 或0-10V)? 或者、我们需要分别针对 CT 和模拟进行修改? 交流耦合电容器不会影响传感器模拟电压的测量?

    我希望这 是最后一个问题、您的建议将帮助我们完成 设计方面的工作。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    我不能代表 Kai 发言。

    现在、我了解了如何使用连接到放大器输出的分压器。 请注意、分压器故障可能会对微控制器造成损坏。  

    请注意放大器的输入和输出电压范围。 放大器必须具有相对于电源轨的充足输出余量、否则会使输出级饱和。  

    交流耦合输入应该正常。   

    正如 Caro 所建议的、在 EVM 上进行测试可能对您的应用最有利。  

    最棒的  

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    您可以这样做:

    R1和 R2在1/2 Vs 处提供伪接地。 C1抑制从 CT 的初级绕组注入次级绕组的电源电压噪声和共模噪声。 当 TLV9002未通电但 CT 正在提供信号电流时、肖特基二极管吸收电源电流。 肖特基二极管将负向电压限制在大约-200mV。 当 OPAMP 未通电但 CT 正在提供信号电流时、R3会限制据称流入 OPAMP 正输入端的电流。 R4和 R5是输出分压器。

    在这种方案中、由于 CMOS OPAMP TLV9002的超低输入偏置电流、因此无需在输入端进行交流耦合。 在输出端、由于 CC3220MOD 的单极输入电压范围、交流耦合毫无意义。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您提供信息。

    1."分压器发生故障可能会损坏微控制器。"、  

    如果分压器也发生故障、那么我们如何以线性方式降低电压? 要测量-15V 至+15V 的输入电压、我们只需使用分压器、对吧? 是否有任何最佳 的方法来分压电压?

    2.注意放大器的输入和输出电压范围。 放大器必须具有相对于电源轨的充足输出余量、否则会使输出级饱和。

    对于3.3V 电源电压、我们将 输入电压从+/-15V 除以0-3V、APAMP 输出也为0-3V。 那么、我们有0.3V 缓冲器、该余量不足以满足要求? 请告知您有多少余量是可以的?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供的信息、感谢您的支持。

    希望 L1是电流互感器次级侧、R6是负载电阻器、对吧?  

    只有二极管 SD1足以 吸收电源电流并 限制负向电压? OPAMP IN+上无需二极管?

    该电路将有效测量电流互感器电压和模拟电压(如果使用分压器,则为+/-15V)?  

    您已建议所有内容、只有上次发布的查询打开、您是否可以为我的最后发布的查询提供建议?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    [~引脚 userid="435646" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forum/1097514/tlv9002-ca-we-connect-ct-to -tlv9002/4073981#4073981"]我希望 L1是电流互感器次级侧、R6是负载电阻器、对吗?  [/报价]

    当然。

    [~ userid="435646" URL"μ C/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumes/1097514/tlv9002-ca-we-connect-ct-to -tlv9002/4073981#4073981]仅有 二极管 SD1足以 吸收电源电流并 限制负向电压? OPAMP IN+上不需要二极管?[/报价]

    根据数据表、TLV9002的输入端具有内部保护二极管。 1M 应充分限制输入电流以防止损坏。 当然、可以在输入端添加一个额外的分压器、如下所示。 这将防止 ESD 单元完全导通。 我让大家练习一下要做的修改。

    [引用 userid="435646" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-foruments/1097514/tlv9002-ca-we-connect-ct-to -tlv9002/4073981#4073981"]如果使用变压器,该电路将能够有效测量电流电压和模拟电压(+/-15V)[引用]

    不可以、这是一个完全不同的问题、因为电流互感器是自由浮动的、但+/-15V 电压源不是。 您可以这样做:

    e2e.ti.com/.../naveen_5F00_tlv9002_5F00_1.TSC

    此电路的优势在于、+/-15V 输入电压甚至可以施加到未供电的 TLV9002上、而不会造成损坏、锁定或闩锁。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供信息。

    在我们的现有器件中、具有相同的电路、但不存在二极管 SD1、其余的东西是相同的。 我们可以 在我们的器件之一中继续这个/我们的现有电路。  

    2.a. 您能否告诉我们、此电路将高效运行、足以满足电流互感器的需求? 如果是,我们不知道使用 D1和 R4的原因,这也很重要,或者我们可以消除它? (无需将输入信号相乘。因此、我们完成了 R1 = 0Ω Ω、R2 = DNP)。

    2.b. 在该电路2a 中、我们只得到正周期、因此、为了读取传感器/CT 的输入电压、全波将是高效结果、还是半波将是高效结果?

    3.是否可以消除 R1,而只使用 R2、R3、R6? 由于您知道(先前已共享)此电路与我们的现有电路相同、除了 R1不存在且二极管 SD1不存在、增益不存在、其余的东西是相同的。 如果我们能够移除 R1、则可以使用我们的现有电路/器件、而无需修改设计。 请提供建议。  

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    您完全可以自由地执行您想要的任何操作。 但我不会这么做。

    如果 OPAMP 的输入电压和 OPAMP 的电源电压来自完全不同的源、那么不仅输入损坏是一个问题、还会导致锁定或闩锁。 在这种情况下、我始终会花一些精力防止运算放大器接收疯狂的输入信号。 通过将二极管钳位与分压器结合使用并设置增益来克服分压器的阻尼、可以实现适当的锁定保护。 防止锁定的一种不太好的方法是在输入电压离开共模输入电压范围甚至电源轨时、将输入电流限制在尽可能小的值。 这种方法是否起作用取决于所使用的运算放大器。 据说、由于芯片上的布线已经过优化、因此更现代的运算放大器完全不会进入锁定状态。 但是、除非制造商在数据表中明确地告诉我们、当超过共模输入电压范围甚至电源轨时、锁定不是问题、否则我会非常小心。 在我的职业生涯中、我看到过许多电路、它们在未使用合适的输入保护方案时出现锁定。

    另一方面、如果您只想为该行业制造廉价玩具而不是可靠的产品、并且每一个百分点都起着重要作用、那么为什么不尽可能简化电路、而只关心防止损坏呢?

    因此、如果您需要简化电路并节省成本、并且您可以承受观察锁定情况的风险、那么请移除所需的所有器件。

    您在此处发布的最后一个电路也是如此。 这是一个非常低的成本和垃圾电路、有很多错误、我永远不会使用。 D2应从 OPAMP 的输入端移除负半波。 但是、作为1A 肖特基二极管、它显示了大量与温度相关的泄漏电流、从而在 R3上产生巨大的误差电压。 室温下、10µA Ω 的误差电压为10µA μ V x 47k = 0.47V。 在较高的温度下、误差电压像火箭一样升高。

    C1和 D7应形成半波整流器。 但是、D7的泄漏电流将再次导致巨大误差。 在 OPAMP 的输出端使用10µ Ω 电容器会导致稳定性误差。

    这是我永远不会使用的垃圾电路。 但是、如果您喜欢回收电路、那么请使用它

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的建议、非常感谢您的支持。

    很抱歉、如果解释错误。

    不、我们不是在设计廉价的玩具。 我们需要为客户(行业)提供高效率、高质量的产品、成本是第二要务(成本固然重要、但成本将高于效率和质量)。

    上一个查询2、原理图和带板来自 DF Robo、我们 认为这将是高效的。 我们将跳过此设计。

    我们将使用您建议的电路/组件修改/更改原理图设计、以确保投入新的生产。

    但是、我的大部分交叉问题 是对现有/旧产品/电路板进行修改 以高效工作、否则产品/电路板可能会被浪费。   如果可能、您可以帮助我启动现有电路板吗?

    我们能否在现有产品/电路板中使用现有的电路1a 和1b 进行一些可能的修改(例如更改组件/值以在 现有电路板上使用)、或者无法实现高效工作? 请告知、我们 将这样做。

    1A。  

    1b。

    谢谢、此致、

    纳文克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    您可以进行以下修改。 但您将自行承担风险:

    但 R3绝对不能省略:

    您可以减小位的值、mut 不能忽略它。 否则 TLV9002的输入将不受保护。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的建议、并收到您的快速响应。

    我们将针对现有电路板进行此测试、并在新设计中实施 REST。

    1. "当 TLV9002未通电但 CT 正在提供信号电流时、肖特基二极管(SD1)吸收电源电流"。 只有一个 SD1足以 在未通电时保护所有3.3V 源 IC 免受各自输入信号的影响、对吧?

    2."通过结合使用二极管钳位和分压器并设置增益以克服电压抑制、可以实现适当的锁定保护"

    在运算放大器 IN+上的电压超过3.3V (二极管 D1阴极 电压)之前,二极管将不工作,对于 IN+=<3.3V (即 IN=+/-15V),只有分压 器会小心,超过+/-15V 的二极管会增加保护,对吧?

    为什么 OPAMP IN+电压太小(0-700mA)、我们可以设计到0-3V、我们将有0.3V 缓冲器、对吧?

    3. R3应限制 TLV9002的输入电流、该电流应小于10mA、对吧?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    [~引脚 userid="435646" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1097514/tlv9002-ca-we-connect-cCT 至 tlv9002/4081516#4081516]1.  "当 TLV9002未通电但 CT 正在提供其信号电流时、肖特基二极管(SD1)吸收电源电流"。 只有一个 SD1足以 在未通电时保护所有3.3V 源 IC 的相应输入信号、对吧?[/QUEST]

    它并不是那么简单。 当对输入 TLV9002施加负电压时、输入电压由内部 ESD 单元钳制。 因此、不规则的电流会流过基板、并会打开在正常运行期间从未打开的 pn 结。 这可以打开从电源引脚到负向输入引脚的电流路径、并从电源电压线路汲取电流。 大多数电压发生器根本不喜欢其输出端的负向电压、如果稳压器通过上升输入电压开启、而输出电压仍然为负、则可以进入闩锁状态。

    但是、即使这种闩锁防止了肖特基二极管、TLV9002的输入也不会因负向输入电压而产生过高的输入电流而节省下来。 因此、必须在 TLV9002的输入端连接一个限流电阻器。

    假设 TLV9002未通电、且 CT 的电压阶跃仅为1V。 然后、超过允许10mA 的电流尖峰流入 TLV9002:

    另一方面、使用100k 限流电阻器时、电流被限制在大约10µA μ A:

    e2e.ti.com/.../naveen_5F00_tlv9002_5F00_2.TSC

    [引用 userid="435646" URL"~//support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forum/1097514/tlv9002-co-we-connect-ct-to -tlv9002/4081516#4081516"]二极管将在运算放大器 IN+的电压超过3.3V (D1阴极 电压)时才工作, 二极管将仅在输入电压=15V+=/V+=15V+=V+=V+=V+=V+=V+=V+=V+=V+=V+=V+=V+=V+=V+=V+=V+=V+=V+=

    是的。 您可以运行 TINA-TI 仿真以查看发生了什么。

    [引用 userid="435646" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumes/1097514/tlv9002-ca-we-connect-ct-to-tlv9002/4081516#4081516"]为什么 OPAMP in+电压太小(0-700mA)、我们可以设计到0.3V 缓冲器、我们将引用到0.3V/4081516"]为什么 OPAMP in+电压?

    我不明白。

    请参见以下节点处的直流电势:

    e2e.ti.com/.../naveen_5F00_tlv9002_5F00_3.TSC

    [~引脚 userid="435646" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1097514/tlv9002-ca-we-connect-ct-to -tlv9002/4081516#4081516"]3. R3应限制 TLV9002的输入电流、该电流应小于10mA、对吧?[/引述]

    正确。 但10mA 仅可防止 TLV9002损坏。 它不一定能防止 TLV9002的锁定或闩锁。 因此、应将电流限制为尽可能小的值、但要小于10mA。 这就是我建议在这个地方使用100k...1M 电阻的原因。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供详细信息。

    "为什么 OPAMP IN+电压太小(0-700mA)、我们可以设计到0-3V、我们将有0.3V 缓冲器、对吧?"

    "请参阅以下节点处的直流电势:"

     我的问题仅与直流电势有关。 根据仿真器电压,

    如果输入 V2=0V、   VF2=Vout=1.66V、 VF1 =0.384V

    如果输入  V2=15V、  VF2=Vout=3.27V、 VF1 =0.755V

    对于输入 V2=-15V、 VF2=Vout=54mV、 VF1 =12mV

    我们有什么 R6限制电流的方法、即使我们可以使用 R6=100K、 为什么我们 需要额外的分压电阻器 R1这里、我们可以省略 并合并 VF1和 VF2、对吧? R6=100K、R3=22K、R2=22K 分压器和 D1-D2的组合不足以防止输入+/-15V?  因为、我们可以输入高达3V 到 VF1 的电压、但仍然有0.3V 的缓冲器、符合 OPAMP 输入规格、对吧? 请提供建议。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    您可能还需要阅读本应用手册的第2.9节:

    e2e.ti.com/.../8637.snoaa35b.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您提供的信息和很好的文档、这将对您有所帮助。

    最后一个查询、

    与"钳制负电压并仅读取正(仅峰值)信号电压"相比、"将负信号电平(波形)转换为正电平并读取峰峰值电压"有哪些优势?\

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    在任何情况下、当您想要获得精确的结果时、OPAMP 都需要在两种方法的线性范围内运行。 钳制共模输入电压范围之外甚至低于负电源电压的负半波不会产生精确的结果。

    但精密半波整流器或精密全波整流器绝对有意义。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供信息。

    是的、没错。 但我的问题与效率有关。 平均值、如果正弦波正峰值和负峰值由于 信号的性质或噪声/干扰而不相等(如下波形所示)、如果我们具有峰-峰值电压(已移位-全波) 我们可以通过基准电压对两个峰值求平均值以提高效率、如果是半波、由于缺少负峰值、误差率将会更高。 我 的假设是正确还是错误的?

    我的另一个问题是、我们是否可以在不使用变压器的情况下测量450VAC 相间电压(无中性点)、如下面的假设电路? 您能否提供建议、或者我们需要发布新问题?   

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    通常、RMS 值是在测量市电电压时计算得出的。 当主电源电压受到噪声和谐波的污染时、峰峰值测量可能会产生完全错误的结果。

    正如我之前所说的、您的半波整流不会提供精确的结果、因为您不仅会保留共模输入电压范围、还会保留 OPAMP 的电源电压范围。 此电路是垃圾。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供信息。

    好的、 为了保持 OPAMP 共模输入电压范围、我们应该使用具有正电平位移的全波。

    要测量450VAC 电压、"峰峰值测量可能会产生完全错误的结果"、我们如何测量450VAC 相间电压? 请 提供建议。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    没有简单的答案。 如果交流电压为纯正弦、则可以使用添加的低通滤波器进行单波或双波整流、以获得平均值。 另一种方法是使用峰值检测。

    另一方面、如果交流电压不是纯正弦波、而是显示谐波、则应计算 RMS 值。 您可以借助 RMS 转直流转换器芯片或通过微控制器执行数值计算来实现这一点。  

    整流正弦波的平均值与其 RMS 值不相同。 它们因所谓的"外形"而异:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Form_factor_(electronics)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供的信息、感谢您的支持。

    通过将上述三相电路与低通滤波器或 CT 电路(使用附加串联电阻器)一起使用、我们将测量峰值或峰值电压、并将峰值电压转换为 rms 电压 Vrms=0.7071*Vp 或 Vrms=0.3535355*Vpp。 我希望它能正常工作。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、  

    如有任何疑问、请告知我们。

    最棒的

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    这些主题可能会让您感兴趣:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869687/xtr115-how-do-i-give-current-sense-transformer-output-1-2v-ac-to-as-xtr115-input

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/924200/tlv9002-40-200ua-current-driving-does-not-work-using-tlv9002-when-i-fabricate-the-pcb

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供信息。 对于4-20mA 项目非常有用。

    我希望、为了测量 CT 电压以计算电流、下面的电路 就足够了。  

    要将相同的输出转换为4-20mA,需要4-OPAMP+1-XTR115?

    我们还可以将 XTR15连接到低于电路吗?  

    如果是、那么为什么使用下面的复杂电路? Winiston 先生 使用这种复杂的电路还是超简单的电路?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    提供的链接仅用于向您展示如何设计单个供电的精密整流器与伪接地相结合。 没有什么更少的了  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢 您提供的信息。这将非常有帮助。

    我们的电路没有  精密整流器、希望不是必需的。 但在哪些情况下需要精密整流器?

    在原理图中、您在数据表中仅使用了一个二极管而不是2个二极管、因此您设计了半波精密整流器、对吧?

    " /cfS-file/_key/communityserver-discussions -compon成分-files/14/xtr115_5F00_1_5F00_curre-output.tsc" 我希望此电路将连接到 XTR115 Vin 以输出4-20mA、对吧?

    您能否建议使用电路来测量三相(450VAC 相间)交流电压?

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    例如、当您只想去除信号的半波而不需要任何精度来检测信号是否存在时、就会使用标准整流器或非精密整流器。 另一方面、当您执行测量并需要精确的结果时、会使用精密整流器。 我希望您的测量结果准确吗?

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、我们需要测量精确的结果。 要求是监控电压和电流。

    先前布置的链接电路也是半波整流器,您的意思是,此电路将提供比我们的 CT 电路更精确的结果? 即使我们使用的是放大器而不是正常的整流器、那么我们的电路将如何不精确? 请提供建议、了解如何获得准确的结果。

    /sbc-file/__key/communityserver-discussions -component 文件/14/xtr115_5F00_1_5F00_curre-Output.tsc

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    [引用 userid="435646" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forum/1097514/tlv9002-ca-we-connect-ct-to -tlv9002/4100805#4100805"]即使我们使用的是放大器而不是正常的整流器,那么我们的电路会有多精确?[/quote

    低成本单电源整流器通常通过驱动输入超出共模输入电压范围和/或驱动输出达到饱和状态、在超出线性工作范围的半波以上期间运行 OPAMP、 或者换句话说、通过将输出电压推得太接近负电源电压(0V)来实现。

    这有两个影响:在"钳位"半波期间、信号电压可能会显示巨大误差、因为信号电压被钳位到饱和电压、该电压可能因电路而异、并且会显示巨大的温度漂移。 该误差电压(您期望为零但不为零) 始终会添加到整流器中的"适当"半波信号中、并会破坏精度。

    另一个影响是、OPAMP 需要时间(过载恢复时间)才能摆脱饱和状态。 因此、"正确的"半波信号也会受到影响。

    由于"钳位"半波饱和以及"适当"半波不必要的导通时间延迟而产生的不必要误差电压、因此不能在精密应用中使用此类低成本单电源整流器。 OPAMP 必须始终在其线性工作范围内运行。 既不能超出共模输入电压范围、也不能超出 OPAMP 的线性输出电压范围。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您提供信息。

    您的意思是、

    1、我们更新 的电路将非常精确、因为我们使用全波放大器来测量峰值电压、并且我们不使用共模范围内的钳位和输入、对吧?

    2.由于钳位会超过共模输入范围,半波电路将不会精确,所以电路将不会精确,直到运算放大器将具有双电源?

    3.在我们的 CT 电路中,我们注意到在模拟器中,当没有电源时,>0.3V 的 OPAMP 输入将出现闩锁问题。 因此、我们可以使用保护二极管在无电源时钳制负电压、对吧?

    该电路比我们的电路更精确吗? 请提供建议。

    /sbc-file/__key/communityserver-discussions -component 文件/14/xtr115_5F00_1_5F00_curre-Output.tsc

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    我希望通过自己运行 TINA-TI 仿真、让您自己回答您的问题。 TINA-TI 非常简单且免费。 请记住、我已经花了大量的时间和精力来开发上述电路并获得传递函数、我不想再花更多的时间来进行不会结束的讨论。 我的时间有限、我没有任何资金用于此支持

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    首先、非常感谢您的支持和时间、我们将不胜感激  

    我同意、我们会花更多的时间、但"信息"将会非常有用。 感谢您的耐心。

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的支持、我们不胜感激。

    "给定信息"将非常有用。

    谢谢、此致  

    Naveen K