This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376-Q1:测得的失调电压大于计算值。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2376, OPA2376-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109264/opa2376-q1-measured-offset-voltage-is-larger-than-calculated

器件型号:OPA2376-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA2376

尊敬的专家:

我的客户在客户的电路中接受了 OPA2376评估、偏移电压大于计算值。

如果你能提供建议并建立友谊,我将不胜感激。

--

在使用 OPA2376QDGKRQ1且放大系数约为70的反相放大器电路中、

当向输入端子和同相输入端子施加相同的电压(如以下文件所示)时,会产生高于预期的失调电压。

e2e.ti.com/.../application-circuit.pptx

当我计算偏移电流、偏移电压、电阻容差、温度特性、PSRR、 和 CMRR、

结果是 CMRR 决定了 Vout 的偏移电压。

当计算出的 CMRR 最差时、偏移电压约为30mV、而实际测量值为60mV。

1) 1)在共模电压为2.5V 且 T = 25°C 时、是否有可能降至低于 CMRR = 90dB?

2) 2)您对 CMRR 与输出电压之间的关系有以下想法吗?

*我忽略了 R4和电容器、因为我想应用直流电。

请告诉我图6-9是什么意思吗?
这是否意味着在反相输入端子和同相输入端子均为低电平且共模电压接近0时生成失调电压?

--

 有关测量结果的更多详细信息、我们将在您建立友谊后向您发送。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    Hhm、我认为这与 OPA2376的共模抑制没有联系:

    但这似乎与两个20µF μ F 电容器有关。 如此大的电容器没有非常高的隔离电阻。 或者、由于焊接而导致印刷电路板上有一些污垢、从而降低了电容器的隔离电阻:

    e2e.ti.com/.../shinichi_5F00_opa2376.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    在 Kai 的注释中添加了在量产最终测试设置中使用的 OPA2376-Q1默认条件 VCM=Vs/2、这意味着 Vs=5V 时 VCM=2.5V -完全符合您的要求。  因此、+/-25uV 的最大偏移应用于这里、无需考虑与 CMRR 相关的误差。  因此、我认为 Kai 完全正确、误差必须来自20uF 输入电容器的电流泄漏和 /或焊接留下的 PCB 残留物- 请参阅以下示例、了解 考虑100M 而不是100T 电阻器时会发生什么。

    就图6-9而言、它显示了 VCM 在负电源轨(V-) 0.4V 范围内 Ta=125C 时失调电压增加的五个随机采样单元。  它与图6-8密切相关、其中显示了失调电压增加到85摄氏度以上。 但是、您的应用中的 VCM 处于1/2 Vs (5V 电源下的 VCM=2.5V)、因此与此问题无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢你的答复。

    我知道偏移与20uF 电容器的泄漏或 PCB 泄漏有关。

    我将与客户分享这些信息。

    当他们有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。   随时乐意为您提供帮助。