This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF602:使用 TPS65133为 BUF602供电

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF602, TPS65133, FDC2214, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109579/buf602-powering-the-buf602-with-the-tps65133

器件型号:BUF602
主题中讨论的其他器件: TPS65133FDC2214TINA-TI

尊敬的 TI 专家:

关于为 BUF602供电、我有两个问题。

第一个问题、我可以使用 TPS65133为 BUF602供电吗?

TPS65133是一款±5V 输出双轨直流转换器、正负通道的最大输出电流分别为250mA。

第二个问题是 BUF602的功耗。

由于我的系统由电池供电、如何计算 BUF602的功耗?

需要缓冲的信号是由 FDC2214的 LC 振荡电路输出的振幅为1.8V 的半正弦波。

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    任何符合电流和电压要求的电源方案都将起作用。  但是、电源上的潜在噪声/纹波 将在 放大器上显示为小信号。  此行为的特征是电源抑制比(PSRR)、可在数据表的电气特性部分中找到 BUF602的电源抑制比(PSRR)。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢你的答复。

    如何计算功耗?

    在我的应用中、负载是一个电容约为10至300pF 的电容器。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boyuan、

    根据、这取决于您的输出信号 U (t)

    I_LOAD = C_LOAD x dU/dt

    一阶近似表示总电源电流是当时的静态电流和负载电流之和。

    为什么不运行一个简单的 TINA-TI 仿真来找出负载电流?

    Kai