This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620:单电源连接

Guru**** 2589890 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109380/ina1620-single-power-supply-connection

器件型号:INA1620

尊敬的先生:

对于单电源 INA1620数据表、建议图片如下

请注意、我应该将 GND 连接到引脚5 (数据表的 VEE)

根据图片、引脚3 (数据表的 GND)保持悬空。

我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    您想使用双极电源电压为电路供电吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我想使用单电源、但不理解连接引脚3和5。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要将 INA1620的 VEE 引脚和 GND 引脚连接到信号接地(9V 电池的负极)。 INA1620的 GND 引脚确实仅用于使能、但 GND 引脚不应悬空。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikhail、  

    Kai 在连接上正确。 对于单电源操作、应将引脚3和5连接到 GND。  

    此致、

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您和 Kai