This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37C75:输出端口上的最大功率

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37C75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1108236/trf37c75-maximum-power-on-output-port

器件型号:TRF37C75

大家好、

请帮我回答以下问题:

  1. TRF37c75输出端的负载开路或短路。 允许的最大反射功率是多少?
  2. TRF37c75处于断电状态。 可在其射频输出端口上施加的最大射频功率是多少?
  3. TRF37c75处于加电 状态。 可在其射频输出端口上施加的最大射频功率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vsevold、

    1、如您所知、开路或短路的反射功率为100%。 这会建设性地干扰输入、并且会对输出进行过压、因此对 TRF37C75的运行而言是一个危险的条件。 输出可能能够承受一些反射、但这不是数据表所描述的。

    2.在断电模式下、所有绝对最大额定电压仍然适用。 您应该将输出视为高阻抗、并根据您的外部电路将功率转换为相应的电压电平。

    这是一个有趣的问题。 图1显示了 TRF37C75的 S22、它应帮助您确定将传输到输出端的射频功率。 只要该功率低于 TRF37C75的10dBm 最大功率、我相信您应该在规格范围内。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    此致答案#2。  您提到的绝对最大额定电压是多少? 数据表中没有为输出指定最大绝对电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vsevolod,你是对的,所以我不能肯定地说。 该器件的输出级可能是常见的发射极缓冲器、断电时应具有相对较高的阻抗。 通常、您必须将任何引脚的电压保持在远离器件电源的0.7V 以下、以避免烧毁任何 ESD 保护二极管。 这可能是您需要测试的内容。