This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3472:ESD 信息和 ESD 额定值

Guru**** 2773505 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3472, TLV9352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109374/tl3472-esd-information-and-esd-ratings

器件型号:TL3472
主题中讨论的其他器件: TLV9352

尊敬的专家:

  数据表中没有 ESD 额定值表。 请您分享这些信息吗?

谢谢、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、迪伦、

    感谢您对该器件的关注。 您是否在寻找有关采用 D 封装的 TL3472的信息?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是 的、TL3472CDR。 这是客户方面的要求。

    谢谢、

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    我们在 TL3472CDR 上没有数据。 我们有一个较新的替代器件、即 TLV9352。

    最棒的
    Jerry