This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6503:电路输入阻抗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6503, LMH730033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109506/lmh6503-circuit-input-impedance

器件型号:LMH6503
主题中讨论的其他器件: LMH730033

有关在高阻抗应用中使用 LMH6503 VGA 的问题。  

在应用手册 AN-1808 LMH730033评估板中、这是第二页列出的电路。  它意味着它是上一级的50欧姆负载。


如果用户希望在更高的负载阻抗下使用此电路(采用相同的同相单端输入配置)、并且 R1变为1k Ω、R2是否需要遵循该要求?  或者 R2是否可以保持50欧姆?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    您是否注意到数据表的图65?

    为了保持输入级的对称性、我将使两个输入看到完全相同的阻抗。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

     我同意 Kai 的说法、最好也将 R2更改为1k Ω。 如果将 R2保持在50欧姆、则可能会由于输入偏置电流而出现一些失调电压误差。 此外、如果您的应用需要最小的偏移、我还会查看图61中的零位方法。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、我之前确实看到过该图、但由于它是针对+/-Vin 配置的、因此我认为如果运行单端、可能会有所不同。  在任何情况下、我都将使两个电阻器相同。  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的评论。  我将继续操作、因为您和 Kai 都使用相同的电阻器值。

    Dennis Brown