This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:有关 INA302警报延迟时间的问题

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: INA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109249/ina302-question-about-ina302-alert-delay-time

器件型号:INA302

大家好、

我在 INA302数据表7.3.3警报一章中找到 了如下的延迟公式、但当使用 Vth、ID 来计算延迟时间时、我们得到了不同的结果。 因此、我想检查 计算时的延迟公式和参数是否正确。

 例如,在延迟公式中使用了 Vth=1.22V,Id=5uA,Cdelay=494pF,但我们得到的延迟时间为100us 以上,这与数据表中显示的结果10us 不同。 您能否帮助解释一下计算过程中是否存在任何错误?  谢谢!

BR、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    公式正确、但给出的示例计算结果不正确。 因此、10µs μ F 的492pF。 正确的电容为30.7pF。

    令人难以置信的是、数据表中的这一错误多年来一直没有得到纠正  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复、非常清晰的回答。

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    正如 Kai 所指出的,这份数据表更新已在我们的“待办事项”列表中显示了一段时间。 同时、您可以使用这些公式、但忽略该示例。

    此致、Guang